S32DS 3.6.5をインストールして、快適に使用しています。私のデバッグセッションでは、コードラインを右クリックして「Move To Line」を選んで、そのラインから強制的に実行させることができました。3.6.8にアップグレードした後「アップデートの確認」を経由すると、「S32DS Debug」コンテキストでの右クリックのコンテキストメニューに「S32DS C/C++」メニューが表示されます。
右クリックで正しいコンテキストメニューが表示されるように変更するにはどうすればよいですか?
現在、逆アセンブリビューを表示して、C言語の最初のアセンブリ命令までスクロールする必要があります。逆アセンブリウィンドウでは、「行に移動」、「行まで実行」などの正しいコンテキストメニューが表示されます。
S32DS 3.6.8は動かせません職場のIT規制のため、スタンドアロンインストーラーを使用しています。設置準備中は吊り下げられた状態になります。IT部門がJava関連の処理を一部ブロックしていると思う。しかし、「アップデートチェック」方法は効果がありました(あるいは効果は?)。
よろしくお願いします。
ダレン
こんにちは、 @DarrenD
S32 Design Studio 3.6.10も確認しました。これは最新のS32DSリリースであり、「ラインに移動する」オプションはまだ存在していることを確認しています。下の画像に示すように、この機能は引き続き利用可能であり、エディター内の特定の行に直接移動することができます。
VaneB_0-1785185870489.png
BR、VaneB
3.6.5から3.6.8へのアップグレードで何が起こったのかよくわかりません。ではIDE経由で。
しかし、その後、3.6.8のスタンドアロンインストールでは(C:\NXP\S32D.3.6.8 に) そして 3.6.10(C:\NXP\S32D.3.6.10 に)両方ともうまくいきました。それぞれインストールに約3時間かかりましたが、これはおそらくIT部門がすべてのファイルをスキャンしていたためでしょう。どちらのCASEも「ラインに移動」オプションがあるSO、また満足しています。
私たちはコンパイラのv10.2を使っているので、「C:\NXP\S32DS.3.6.5\S32DS\build_tools\gcc_v10.2」をコピーしました。フォルダを「C:\NXP\S32DS.3.6.10\S32DS\build_tools\」に変更すると、3.6.10 でコンパイルが動作するようになりました。
よろしくお願いします。