2398632_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2398632_ja-JP

2398632_ja-JP

FRDM-S32K344 マニュアルエラー

こんにちは、

FRDM-A-S32K344開発ボードマニュアル(UM12406)の11ページに誤りがあります。このコメントは、コミュニティの皆さんと、私と同じ問題に遭遇した方々のために投稿します。


具体的には、FS26をデバッグモードに保つために、抵抗器R43はデフォルトで取り付けられています。通常モードを有効にするには、R43を取り外し、代わりにR42に部品を取り付けなければなりません。


正しくは:


具体的には、FS26をデバッグモードに保つために、抵抗器R43はデフォルトで取り付けられています。通常モードを有効にするには、R43を取り外す必要があります。そして代わりにR42にデータを入力する必要がある。」


または:

具体的には、FS26をデバッグモードに保つために、抵抗器R43はデフォルトで取り付けられています。通常モードを有効にするには、R43を取り外す必要があります。OTPエミュレーションモードに入るには、R42にデータを入力する必要があります。




Re: FRDM-S32K344 manual error

ハイ

ご報告ありがとうございます!

R43を取り外し、R42を取り付けると、 FS26_VDEBUGの電圧はFS26データシートのVOTP (OTPエミュレーションモード)の範囲内になります。したがって、私はあなたの見解に賛成しますし、2番目の主張の方がより包括的だと思います。

この問題を報告するために著者に連絡させてください。

よろしくお願いいたします
ロビン

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-28-2026 03:29 AM
更新人: