2398443_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2398443_ja-JP

2398443_ja-JP

MCUX 25.6.136、newlib-nano、& swprintf 未定義

MCUX 25.6.136でswprintfへの未定義参照が発生しています。& newlib-nano。newlibも試してみましたが、結果は同じでした。

いろいろ調べてみたところ、newlib-nano/newlib に上流の問題が見つかりました。https: //sourceware.org/pipermail/newlib/2024/021012.html

NXPが私の推測を裏付けてくれるか気になっています。Newlib-nanoのバンドル版にもこの問題があるのではないかと。もしそうなら、newlib-nano/newlibの新しいバージョンを取り入れて修正する案は考えられていますか?


- コナー

Re: MCUX 25.6.136, newlib-nano, & swprintf undefined

こんにちは、 @Condyさん

ご質問ありがとうございます。

問題を再現するための簡単なプロジェクトを送っていただけませんか?ありがとう。


BR

アリス

Re: MCUX 25.6.136, newlib-nano, & swprintf undefined

ここに2つのプロジェクトがあります。


- MCUXv11.9.1.2170からの1つswprintfが定義されており、プロジェクトがコンパイルされる場所。(1064)

- MCUXv25.6.136からの1つswprintfが未定義で、プロジェクトがコンパイルされない場合。(1166)

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-29-2026 02:39 AM
更新者: