2398420_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2398420_ja-JP

2398420_ja-JP

MD8LC925NR1アンプのバイアス調整方法を教えてください。
こんにちは、
現在、 MD8LC925NR1パワーアンプを使用したシステムを設計中です。適切な バイアス回路や専用の電源管理部品 をおすすめしていただけるとありがたいです。
この目的のために推奨されるリファレンス・デザイン、アプリケーションノート、または具体的な部品番号を教えていただけますか?
ご協力ありがとうございました。
Re: How to bias the amp MD8LC925NR1?

こんにちは、

NXPセミコンダクターズの製品にご関心をお寄せいただき、またサポートの機会をいただきありがとうございます。

記載されている部品番号に誤植があるようです。MDL8LC925NR1は、NXPの有効な注文可能部品番号ではありません。最も近い類似デバイスはMD8IC925Nです。このデバイスは現在、販売終了(EOL)となっており、サポートが終了しているため、新規購入はできませんのでご注意ください。

以下のNXP文書は、回路回路図、部品リスト、特性評価データを含む詳細な設計情報を提供しています。

  • MD8IC925N データシート
  • AN1977 – RF集積回路ファミリにおける静止電流熱追尾回路
  • AN1987 – RF集積回路デバイスファミリ向けクイセント電流制御(両方のバイアス回路トポロジーと完全な部品リストを含む)
  • AN1955 – RFパワーアンプの熱測定手法

残念ながら、MD8IC925Nの直接的な代替品は存在しません。さらに、 100MHzから1000MHz 帯をカバーする多くのRF製品はEOLに近づいており、現時点では新しい代替機器の発表はありません。

お客様の周波数、電力、供給電圧に関する具体的な要件に基づき、代替ソリューションの特定についてサポートが必要な場合は、お知らせください。

よろしくお願いいたします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
3 周之前
更新人: