2398418_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2398418_ja-JP

2398418_ja-JP

iMXEBOOKDC5のタッチコントローラーIC部品番号

チームの皆様へ

私はiMXEBOOKDC5とi.MX8ULP EVKを組み合わせて使用しています。

今のところ、すべて順調に動いています。Eインクディスプレイは正常に動作しており、ボタンとジョイスティックも期待どおりに動作しています。

それでは、ディスプレイのタッチパネルを有効にしたいと思います。しかし、EPDモジュールに使われているタッチコントローラーICの部品番号は特定できません。ICのマーキングがレーザーマーキングで消されているように見えます。

私自身も情報を探してみましたが、見つけることができませんでした。

ぜひ教えていただけますか:

  1. iMXEBOOKDC5ディスプレイで使用されるタッチコントローラーのIC部品番号。
  2. タッチ機能をサポートする利用可能なLinuxドライバ、ライブラリ、ソフトウェアパッケージのいずれかです。

ご協力ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。

評価ボードRe: Touch Controller IC Part Number for iMXEBOOKDC5

こんにちは、

使用されているタッチコントローラーICはGoodix Technology製のGT911です。

次のリンクでドライバーについてご覧いただけます:

https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.18.y/drivers/input/touchscreen/goodix.c

よろしくお願いいたします。


Re: Touch Controller IC Part Number for iMXEBOOKDC5

親愛なる、

よろしくお願いいたします。

ちなみに、e-inkパネル用のWayformビンファイルを提供してもらえますか?


よろしくお願いいたします。

ライダー

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-26-2026 02:28 AM
更新者: