2398401_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2398401_ja-JP

2398401_ja-JP

RMIIにおけるimx93とeqosでのDMAエラー

LAN8742A PHYをeqosに接続し、RMIIモードでイーサネットを動作させようとしています。

imx93-11x11-frdm.dts をベースとして、以下の変更を加えました。

&iomuxc {
        pinctrl_eqos: eqosgrp {
                fsl,pins = <
                        MX93_PAD_ENET1_MDC__ENET_QOS_MDC                        0x57e /* OK */
                        MX93_PAD_ENET1_MDIO__ENET_QOS_MDIO                      0x57e /* OK */
                        MX93_PAD_ENET1_RD0__ENET_QOS_RGMII_RD0                  0x57e /* OK */
                        MX93_PAD_ENET1_RD1__ENET_QOS_RGMII_RD1                  0x57e /* OK */
 /*                     MX93_PAD_ENET1_RD2__ENET_QOS_RGMII_RD2                  0x57e
                        MX93_PAD_ENET1_RD3__ENET_QOS_RGMII_RD3                  0x57e */
                        MX93_PAD_ENET1_RXC__ENET_QOS_RX_ER                      0x51e /* OK */
/*                      MX93_PAD_ENET1_RXC__CCM_ENET_QOS_CLOCK_GENERATE_RX_CLK  0x51e  */
                        MX93_PAD_ENET1_RX_CTL__ENET_QOS_RGMII_RX_CTL            0x57e /* OK */
                        MX93_PAD_ENET1_TD0__ENET_QOS_RGMII_TD0                  0x57e /* OK */
                        MX93_PAD_ENET1_TD1__ENET_QOS_RGMII_TD1                  0x57e /* OK */
/* refclock for Eth phy */
                        MX93_PAD_ENET1_TD2__CCM_ENET_QOS_CLOCK_GENERATE_REF_CLK 0x57e /* OK */
/*                      MX93_PAD_ENET1_TD2__ENET_QOS_RGMII_TD2                  0x57e
                        MX93_PAD_ENET1_TD3__ENET_QOS_RGMII_TD3                  0x57e */
/*                      MX93_PAD_ENET1_TXC__CCM_ENET_QOS_CLOCK_GENERATE_TX_CLK  0x5fe */
                        MX93_PAD_ENET1_TX_CTL__ENET_QOS_RGMII_TX_CTL            0x0000051e /* OK */
/*                      MX93_PAD_ENET1_TX_CTL__ENET_QOS_RGMII_TX_CTL            0x57e */
                >;
        };

&eqos {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&pinctrl_eqos>;
        phy-mode = "rmii";
        phy-handle = <&ethphy1>;
        status = "okay";

        /delete-property/ assigned-clocks;
        /delete-property/ assigned-clock-rates;
        assigned-clocks = <&clk IMX93_CLK_ENET_TIMER2>,
                <&clk IMX93_CLK_ENET>;
        assigned-clock-rates = <100000000>, <50000000>;


        mdio {
                compatible = "snps,dwmac-mdio";
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <0>;
                clock-frequency = <5000000>;

                ethphy1: ethernet-phy@0 {
                        reg = <0>;
                        eee-broken-1000tx;
                        post-power-on-delay-ms = <100>;
                        reset-gpios = <&pcal6524 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                        reset-assert-us = <15000>;
                        reset-deassert-us = <100000>;
                };
        };
};

ubootでの結果は次のとおりです。

u-boot=> bootp
EQOS_DMA_MODE_SWR stuckFAILED: -110
u-boot=> 

Linuxの結果は次の通りです:

[   11.484536] imx-dwmac 428a0000.ethernet: Failed to reset the dma
[   11.490536] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0: stmmac_hw_setup: DMA engine initialization failed
[   11.499228] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0: __stmmac_open: Hw setup failed

何が間違っているのか、設定を間違えたのか、あるいはなぜDMAが正しく初期化されないのか、私には理解できません。明らかに何か見落としているようです(DMAエラーはチップ内部のエラーのように見えるので、もしピンマックスにエラーがあったとしても、同じ問題は起きないと思いますし、ピンマックスも再確認しました)。

確認した事項:

- クロックはPHYに正しく送信されています
- MDIO上のPHYとの通信は正常に動作します


これに関するヒントがあれば大変ありがたいです。

よろしくお願いいたします。

ジュリアン

Re: DMA Error with imx93 and eqos in RMII

u-bootではリセットが正しく設定されています。PHYはライブで確認でき(LEDは動作しています)、通信もできますが、それでもDMAエラーが出ます。

u-bootのリセットピンを使ってPHYを手動で無効化してから再度有効化してみましたが、何も変わりませんでした。

以下はdmesgからの完全なログです。

[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x412fd050]
[    0.000000] Linux version 6.6.36 ([email protected]@UC155-BE2) (aarch64-sprinte450sp-linux-gnu-gcc.br_real (Buildroot 2026.05-2-gf0cfb0f3cf-dirty) 14.3.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.45.1) #4 SMP PREEMPT Thu Jul 23 17:04:50 CEST 2026
[    0.000000] KASLR disabled due to lack of seed
[    0.000000] Machine model: Sprinte 450SP board
[    0.000000] efi: UEFI not found.
[    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x00000000b0000000, size 256 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] OF: reserved mem: 0x00000000b0000000..0x00000000bfffffff (262144 KiB) map reusable linux,cma
[    0.000000] earlycon: lpuart32 at MMIO32 0x0000000044380000 (options '')
[    0.000000] printk: bootconsole [lpuart32] enabled
[    0.000000] NUMA: No NUMA configuration found
[    0.000000] NUMA: Faking a node at [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] NUMA: NODE_DATA [mem 0xafdcf6c0-0xafdd1fff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000]   DMA32    empty
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[    0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[    0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
[    0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[    0.000000] psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported.
[    0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.4
[    0.000000] percpu: Embedded 22 pages/cpu s50600 r8192 d31320 u90112
[    0.000000] pcpu-alloc: s50600 r8192 d31320 u90112 alloc=22*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 
[    0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
[    0.000000] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
[    0.000000] CPU features: detected: Virtualization Host Extensions
[    0.000000] CPU features: detected: Qualcomm erratum 1009, or ARM erratum 1286807, 2441009
[    0.000000] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923
[    0.000000] alternatives: applying boot alternatives
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyLP0,115200 earlycon root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.000000] Fallback order for Node 0: 0 
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 258048
[    0.000000] Policy zone: DMA
[    0.000000] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] software IO TLB: area num 2.
[    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000aac00000-0x00000000aec00000] (64MB)
[    0.000000] Memory: 666980K/1048576K available (20608K kernel code, 1638K rwdata, 7744K rodata, 1984K init, 643K bss, 119452K reserved, 262144K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] rcu: 	RCU event tracing is enabled.
[    0.000000] rcu: 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=2.
[    0.000000] 	Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[    0.000000] GICv3: GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] GICv3: 960 SPIs implemented
[    0.000000] GICv3: 0 Extended SPIs implemented
[    0.000000] Root IRQ handler: gic_handle_irq
[    0.000000] GICv3: GICv3 features: 16 PPIs
[    0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000048040000
[    0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[    0.000000] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[    0.008305] Console: colour dummy device 80x25
[    0.012529] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=96000)
[    0.022711] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.027347] LSM: initializing lsm=capability,integrity
[    0.032485] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.039785] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.048237] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[    0.054656] RCU Tasks: Setting shift to 1 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
[    0.061512] RCU Tasks Trace: Setting shift to 1 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
[    0.069127] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.073752] rcu: 	Max phase no-delay instances is 1000.
[    0.079653] EFI services will not be available.
[    0.084098] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.088812] Detected VIPT I-cache on CPU1
[    0.088870] GICv3: CPU1: found redistributor 100 region 0:0x0000000048060000
[    0.088904] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000100 [0x412fd050]
[    0.089007] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[    0.110357] SMP: Total of 2 processors activated.
[    0.115028] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[    0.120154] CPU features: detected: 32-bit EL1 Support
[    0.125257] CPU features: detected: Data cache clean to the PoU not required for I/D coherence
[    0.133840] CPU features: detected: Common not Private translations
[    0.140073] CPU features: detected: CRC32 instructions
[    0.145196] CPU features: detected: RCpc load-acquire (LDAPR)
[    0.150906] CPU features: detected: LSE atomic instructions
[    0.156453] CPU features: detected: Privileged Access Never
[    0.161998] CPU features: detected: RAS Extension Support
[    0.167374] CPU features: detected: Speculative Store Bypassing Safe (SSBS)
[    0.174355] CPU: All CPU(s) started at EL2
[    0.178380] alternatives: applying system-wide alternatives
[    0.187922] devtmpfs: initialized
[    0.194925] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.204430] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.216607] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.223019] DMI not present or invalid.
[    0.227066] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[    0.233367] DMA: preallocated 128 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[    0.240250] DMA: preallocated 128 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[    0.247941] DMA: preallocated 128 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[    0.255804] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.261291] audit: type=2000 audit(0.172:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.261671] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.268851] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[    0.274855] cpuidle: using governor menu
[    0.285411] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.292025] ASID allocator initialised with 65536 entries
[    0.297950] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.301832] imx mu driver is registered.
[    0.305685] imx rpmsg driver is registered.
[    0.314130] imx93-pinctrl 443c0000.pinctrl: initialized IMX pinctrl driver
[    0.326962] Modules: 24576 pages in range for non-PLT usage
[    0.326973] Modules: 516096 pages in range for PLT usage
[    0.333009] HugeTLB: registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.344824] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 1.00 GiB page
[    0.351063] HugeTLB: registered 32.0 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.357821] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 32.0 MiB page
[    0.364062] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.370821] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
[    0.377062] HugeTLB: registered 64.0 KiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.383821] HugeTLB: 0 KiB vmemmap can be freed for a 64.0 KiB page
[    0.391518] ACPI: Interpreter disabled.
[    0.395792] iommu: Default domain type: Translated
[    0.400360] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: strict mode
[    0.406743] SCSI subsystem initialized
[    0.410355] libata version 3.00 loaded.
[    0.410523] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.415761] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.421054] usbcore: registered new device driver usb
[    0.426646] mc: Linux media interface: v0.10
[    0.430689] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    0.436154] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.441049] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti 
[    0.450155] PTP clock support registered
[    0.454144] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.457601] scmi_core: SCMI protocol bus registered
[    0.462617] FPGA manager framework
[    0.465811] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[    0.472369] Bluetooth: Core ver 2.22
[    0.475701] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[    0.480981] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    0.487298] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    0.492148] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    0.497182] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    0.502337] vgaarb: loaded
[    0.505250] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.511308] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.515015] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.521961] pnp: PnP ACPI: disabled
[    0.530265] NET: Registered PF_INET protocol family
[    0.535027] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.542962] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.551110] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.558774] TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.566509] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.573930] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.580120] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.586625] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    0.593729] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[    0.599609] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.605277] RPC: Registered udp transport module.
[    0.609945] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.614624] RPC: Registered tcp-with-tls transport module.
[    0.620084] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.627260] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.631165] kvm [1]: IPA Size Limit: 40 bits
[    0.635194] kvm [1]: GICv3: no GICV resource entry
[    0.639942] kvm [1]: disabling GICv2 emulation
[    0.644371] kvm [1]: GIC system register CPU interface enabled
[    0.650191] kvm [1]: vgic interrupt IRQ9
[    0.654088] kvm [1]: VHE mode initialized successfully
[    0.660051] Initialise system trusted keyrings
[    0.664421] workingset: timestamp_bits=42 max_order=18 bucket_order=0
[    0.670898] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.676710] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.681531] Key type id_resolver registered
[    0.685658] Key type id_legacy registered
[    0.689659] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    0.696326] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
[    0.703831] 9p: Installing v9fs 9p2000 file system support
[    0.734526] Key type asymmetric registered
[    0.738370] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.743258] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
[    0.750590] io scheduler mq-deadline registered
[    0.755095] io scheduler kyber registered
[    0.759113] io scheduler bfq registered
[    0.766447] EINJ: ACPI disabled.
[    0.773498] Bus freq driver module loaded
[    0.782271] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.790543] 44380000.serial: ttyLP0 at MMIO 0x44380010 (irq = 17, base_baud = 1500000) is a FSL_LPUART
[    0.799853] printk: console [ttyLP0] enabled
[    0.808289] printk: bootconsole [lpuart32] disabled
[    0.827377] imx-drm display-subsystem: bound imx-lcdifv3-crtc.0 (ops lcdifv3_crtc_ops)
[    0.835386] imx93-ldb ldb-display-controller: No data-mapping in DT, will use negotiated bus format.
[    0.844862] imx93-ldb ldb-display-controller: Failed to create device link (0x180) with 4ae30000.lcd-controller
[    0.858799] loop: module loaded
[    0.863014] megasas: 07.725.01.00-rc1
[    0.870948] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.876567] thunder_xcv, ver 1.0
[    0.879836] thunder_bgx, ver 1.0
[    0.883080] nicpf, ver 1.0
[    0.886825] hns3: Hisilicon Ethernet Network Driver for Hip08 Family - version
[    0.894055] hns3: Copyright (c) 2017 Huawei Corporation.
[    0.899390] hclge is initializing
[    0.902728] e1000: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
[    0.907598] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
[    0.913354] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver
[    0.918310] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[    0.924238] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver
[    0.929635] igb: Copyright (c) 2007-2014 Intel Corporation.
[    0.935216] igbvf: Intel(R) Gigabit Virtual Function Network Driver
[    0.941476] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
[    0.947488] sky2: driver version 1.30
[    0.951466] usbcore: registered new device driver r8152-cfgselector
[    0.957746] usbcore: registered new interface driver r8152
[    0.963616] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[    0.970278] usbcore: registered new interface driver uas
[    0.975636] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.981731] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    0.988270] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    0.994286] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    1.000031] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    1.007339] usbcore: registered new interface driver usb_serial_simple
[    1.013862] usbserial: USB Serial support registered for carelink
[    1.019959] usbserial: USB Serial support registered for flashloader
[    1.026317] usbserial: USB Serial support registered for funsoft
[    1.032327] usbserial: USB Serial support registered for google
[    1.038251] usbserial: USB Serial support registered for hp4x
[    1.043996] usbserial: USB Serial support registered for kaufmann
[    1.050089] usbserial: USB Serial support registered for libtransistor
[    1.056614] usbserial: USB Serial support registered for moto_modem
[    1.062880] usbserial: USB Serial support registered for motorola_tetra
[    1.069494] usbserial: USB Serial support registered for nokia
[    1.075326] usbserial: USB Serial support registered for novatel_gps
[    1.081686] usbserial: USB Serial support registered for siemens_mpi
[    1.088040] usbserial: USB Serial support registered for suunto
[    1.093963] usbserial: USB Serial support registered for vivopay
[    1.099966] usbserial: USB Serial support registered for zio
[    1.105629] usbcore: registered new interface driver usb_ehset_test
[    1.114691] input: 44440000.bbnsm:pwrkey as /devices/platform/soc@0/44000000.bus/44440000.bbnsm/44440000.bbnsm:pwrkey/input/input0
[    1.126836] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[    1.133908] imx7ulp-wdt 42490000.watchdog: imx93 wdt probe
[    1.165969] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[    1.170432] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[    1.175564] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
[    1.180885] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
[    1.186018] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
[    1.191417] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[    1.197782] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[    1.203454] Bluetooth: HCI UART protocol QCA registered
[    1.209726] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.215922] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.220572] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[    1.226885] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.233614] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.240850] fsl-se-fw se-fw2: failed to init reserved memory region -19
[    1.247608] SMCCC: SOC_ID: ARCH_SOC_ID not implemented, skipping ....
[    1.254330] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.259901] usbhid: USB HID core driver
[    1.270337] mmc0: SDHCI controller on 42850000.mmc [42850000.mmc] using ADMA
[    1.302222] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a55 PMU driver, 7 counters available
[    1.312041]  cs_system_cfg: CoreSight Configuration manager initialised
[    1.319751] optee: probing for conduit method.
[    1.324215] optee: api uid mismatch
[    1.325699] mmc0: new HS400 Enhanced strobe MMC card at address 0001
[    1.327700] optee: probe of firmware:optee failed with error -22
[    1.334598] mmcblk0: mmc0:0001 eMMC   58.2 GiB
[    1.342512] NET: Registered PF_LLC protocol family
[    1.345923]  mmcblk0: p1
[    1.349519] u32 classifier
[    1.352252] mmcblk0boot0: mmc0:0001 eMMC   4.00 MiB
[    1.354567]     input device check on
[    1.360666] mmcblk0boot1: mmc0:0001 eMMC   4.00 MiB
[    1.363094]     Actions configured
[    1.363485] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[    1.368956] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 eMMC   4.00 MiB, chardev (234:0)
[    1.372113] Segment Routing with IPv6
[    1.386309] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[    1.390278] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[    1.395349] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[    1.408425] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[    1.413310] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[    1.418455] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[    1.422203] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    1.427502] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    1.432721] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    1.437676] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[    1.443589] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[    1.448783] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    1.452998] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[    1.458652] lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
[    1.458656] lib80211_crypt: registered algorithm 'WEP'
[    1.458659] lib80211_crypt: registered algorithm 'CCMP'
[    1.458663] lib80211_crypt: registered algorithm 'TKIP'
[    1.458693] 9pnet: Installing 9P2000 support
[    1.463084] Key type dns_resolver registered
[    1.467497] NET: Registered PF_VSOCK protocol family
[    1.486367] registered taskstats version 1
[    1.490717] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.512663] usb_phy_generic usbphynop1: dummy supplies not allowed for exclusive requests
[    1.521013] usb_phy_generic usbphynop2: dummy supplies not allowed for exclusive requests
[    1.539006] imx93-ldb ldb-display-controller: Failed to create device link (0x180) with ldb-phy
[    1.550623] imx-drm display-subsystem: bound imx-lcdifv3-crtc.0 (ops lcdifv3_crtc_ops)
[    1.558672] imx93-ldb ldb-display-controller: No data-mapping in DT, will use negotiated bus format.
[    1.569462] imx-dwmac 428a0000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[    1.575451] imx-dwmac 428a0000.ethernet: tx clock enable start
[    1.581464] imx-dwmac 428a0000.ethernet: User ID: 0x10, Synopsys ID: 0x52
[    1.588255] imx-dwmac 428a0000.ethernet: 	DWMAC4/5
[    1.593038] imx-dwmac 428a0000.ethernet: DMA HW capability register supported
[    1.600159] imx-dwmac 428a0000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[    1.607283] imx-dwmac 428a0000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[    1.613973] imx-dwmac 428a0000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
[    1.620110] imx-dwmac 428a0000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[    1.627757] imx-dwmac 428a0000.ethernet: Enabled L3L4 Flow TC (entries=8)
[    1.634536] imx-dwmac 428a0000.ethernet: Enabled RFS Flow TC (entries=10)
[    1.641316] imx-dwmac 428a0000.ethernet: Enabling HW TC (entries=256, max_off=256)
[    1.648876] imx-dwmac 428a0000.ethernet: Using 32/32 bits DMA host/device width
[    1.657380] imx-dwmac 428a0000.ethernet: tx clock disable start
[    1.663414] imx-dwmac 428a0000.ethernet: err_drv_probe
[    1.668557] imx-dwmac 428a0000.ethernet: err_dwmac_init
[    1.677361] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[    1.682306] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.709253] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.715211] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.718981] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.726882] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[    1.731789] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.753257] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.759191] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.762965] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.770674] rtc rtc0: Power loss detected, invalid time
[    1.776048] rtc-pcf85063 0-0051: registered as rtc0
[    1.781185] rtc rtc0: Power loss detected, invalid time
[    1.786407] rtc-pcf85063 0-0051: hctosys: unable to read the hardware clock
[    1.793553] pca953x 0-0020: supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.800254] pca953x 0-0020: using no AI
[    1.804716] i2c i2c-0: LPI2C adapter registered
[    1.810507] pca953x 1-0022: supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.817269] pca953x 1-0022: using AI
[    1.822077] at24 1-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[    1.828917] at24 1-0050: 1024 byte 24c08 EEPROM, writable, 16 bytes/write
[    1.835795] i2c i2c-1: LPI2C adapter registered
[    1.841329] i2c i2c-2: LPI2C adapter registered
[    1.846907] imx-drm display-subsystem: bound imx-lcdifv3-crtc.0 (ops lcdifv3_crtc_ops)
[    1.854932] imx93-ldb ldb-display-controller: No data-mapping in DT, will use negotiated bus format.
[    1.865632] imx-dwmac 428a0000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[    1.871579] imx-dwmac 428a0000.ethernet: tx clock enable start
[    1.877611] imx-dwmac 428a0000.ethernet: User ID: 0x10, Synopsys ID: 0x52
[    1.884419] imx-dwmac 428a0000.ethernet: 	DWMAC4/5
[    1.889206] imx-dwmac 428a0000.ethernet: DMA HW capability register supported
[    1.896327] imx-dwmac 428a0000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[    1.903449] imx-dwmac 428a0000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[    1.910153] imx-dwmac 428a0000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
[    1.916235] imx-dwmac 428a0000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[    1.923878] imx-dwmac 428a0000.ethernet: Enabled L3L4 Flow TC (entries=8)
[    1.930655] imx-dwmac 428a0000.ethernet: Enabled RFS Flow TC (entries=10)
[    1.937446] imx-dwmac 428a0000.ethernet: Enabling HW TC (entries=256, max_off=256)
[    1.945009] imx-dwmac 428a0000.ethernet: Using 32/32 bits DMA host/device width
[    2.091986] imx-dwmac 428a0000.ethernet: tx clock disable start
[    2.092418] sdhci-esdhc-imx 42860000.mmc: Got CD GPIO
[    2.099328] imx-drm display-subsystem: bound imx-lcdifv3-crtc.0 (ops lcdifv3_crtc_ops)
[    2.111052] imx93-ldb ldb-display-controller: No data-mapping in DT, will use negotiated bus format.
[    2.122102] imx-drm display-subsystem: bound imx-lcdifv3-crtc.0 (ops lcdifv3_crtc_ops)
[    2.130156] imx93-ldb ldb-display-controller: No data-mapping in DT, will use negotiated bus format.
[    2.134093] mmc1: SDHCI controller on 42860000.mmc [42860000.mmc] using ADMA
[    2.139573] nxp-pca9450 1-0025: pca9451a probed.
[    2.152583] imx-drm display-subsystem: bound imx-lcdifv3-crtc.0 (ops lcdifv3_crtc_ops)
[    2.160637] imx93-ldb ldb-display-controller: No data-mapping in DT, will use negotiated bus format.
[    2.171559] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    2.180575] Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    2.186741] Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
[    2.194068] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[    2.197312] clk: Disabling unused clocks
[    2.202716] platform regulatory.0: Falling back to sysfs fallback for: regulatory.db
[    2.214819] ALSA device list:
[    2.217793]   No soundcards found.
[    2.221596] Waiting for root device /dev/mmcblk1p2...
[    2.287788] mmc1: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    2.298005] mmc1: new high speed SD card at address 0001
[    2.303890] mmcblk1: mmc1:0001 00000 1.81 GiB
[    2.311020]  mmcblk1: p1 p2
[    2.315100] imx-drm display-subsystem: bound imx-lcdifv3-crtc.0 (ops lcdifv3_crtc_ops)
[    2.323111] imx93-ldb ldb-display-controller: No data-mapping in DT, will use negotiated bus format.
[    2.339143] exFAT-fs (mmcblk1p2): invalid boot record signature
[    2.345082] exFAT-fs (mmcblk1p2): failed to read boot sector
[    2.350777] exFAT-fs (mmcblk1p2): failed to recognize exfat type
[    2.358002] erofs: (device mmcblk1p2): mounted with root inode @ nid 36.
[    2.364768] VFS: Mounted root (erofs filesystem) readonly on device 179:98.
[    2.371789] devtmpfs: mounted
[    2.375967] Freeing unused kernel memory: 1984K
[    2.380690] Run /sbin/init as init process
[    2.384782]   with arguments:
[    2.384785]     /sbin/init
[    2.384787]   with environment:
[    2.384790]     HOME=/
[    2.384792]     TERM=linux
[    4.633259] random: crng init done
[   12.406378] imx-drm display-subsystem: bound imx-lcdifv3-crtc.0 (ops lcdifv3_crtc_ops)
[   12.414399] imx93-ldb ldb-display-controller: No data-mapping in DT, will use negotiated bus format.
[   12.424617] platform imx-lcdifv3-crtc.0: deferred probe pending

そしてip linkがeth0を設定したとき(このDMA問題をデバッグするためにドライバに追加した非標準のトレースをいくつか追加しました)

# ip link set eth0 up
[  236.851517] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0: Register MEM_TYPE_PAGE_POOL RxQ-0
[  236.859339] imx-dwmac 428a0000.ethernet: tx clock enable start
[  236.974901] imx-drm display-subsystem: bound imx-lcdifv3-crtc.0 (ops lcdifv3_crtc_ops)
[  236.982933] imx93-ldb ldb-display-controller: No data-mapping in DT, will use negotiated bus format.
[  237.081392] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0: PHY [stmmac-1:00] driver [Generic PHY] (irq=POLL)
[  237.090112] Checking DMA clocks before reset...
[  237.094643] DMA_HW_CAPABILITY = 0x0
[  237.098124] RESET START: DMA_BUS_MODE = 0x1
[  237.102301] AFTER WRITE: DMA_BUS_MODE = 0x1
[  238.107432] POLL RESULT: ret=-110, DMA_BUS_MODE = 0x1
[  238.112492] imx-dwmac 428a0000.ethernet: Failed to reset the dma
[  238.118519] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0: stmmac_hw_setup: DMA engine initialization failed
[  238.127210] imx-dwmac 428a0000.ethernet eth0: __stmmac_open: Hw setup failed
[  238.194819] imx-dwmac 428a0000.ethernet: tx clock disable start
ip: SIOCSIFFLAGS: Connection timed out

ご回答をよろしくお願いします。

よろしくお願いいたします。

ジュリアン

Re: DMA Error with imx93 and eqos in RMII

こんにちは、

PHYにおいてリセット信号が正しくアサートされていることを確認してください。

PHYに短時間クロック信号が供給されず、その後クロック信号が再び供給されるようになった場合、すべてのコンフィギュレーションストラップをラッチし、通常の動作モードに復帰させるために、PHYにリセット信号を供給する必要があります。

dmesgの全文を共有してください。

よろしくお願いいたします。

Re: DMA Error with imx93 and eqos in RMII

こんにちは、

情報ありがとうございます。

レジスタにアクセスできるため、MACは完全にリセットされることはありません。

REF_CLKがどのように提供されているかを確認するために、回路図の接続を教えていただけますか?

また、cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary にクロックサマリーを表示してください。

よろしくお願いいたします。

Re: DMA Error with imx93 and eqos in RMII

回路図の全容を公開フォーラムで共有したくありません。プライベートで送ってもいいですか?

REF_CLKはENET1_TD2(imx93のU12ピン)を介して供給されます。デバイスツリーでは、この行です。

 MX93_PAD_ENET1_TD2__CCM_ENET_QOS_CLOCK_GENERATE_REF_CLK 0x57e

オシロスコープで確認したところ、u-boot のクロックは正しいのですが、同様の DMA エラーが発生します (詳細は不明)。

Linuxでは、何かがクロックを止めているのだと思います(私の推測では、DMAエラーがクロックのリリースを引き起こし、Linuxカーネルが未使用として停止しているのだと思います)。

clk_summaryの内容は以下のとおりです。

                                 enable  prepare  protect                                duty  hardware                            connection
   clock                          count    count    count        rate   accuracy phase  cycle    enable   consumer                         id
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 pcf85063-clkout                     0       0        0        0           0          0     50000      Y   deviceless                      no_connection_id         
 sys_pll_pfd2                        1       1        0        625000000   0          0     50000      Y   deviceless                      no_connection_id         
    wakeup_axi_root                  2       2        0        312500000   0          0     50000      Y      42860000.mmc                    ahb                      
                                                                                                              42850000.mmc                    ahb                      
                                                                                                              deviceless                      no_connection_id         
       enet_qos                      0       0        0        312500000   0          0     50000      N         428a0000.ethernet               mem                      
                                                                                                                 428a0000.ethernet               pclk                     
                                                                                                                 428a0000.ethernet               stmmaceth                
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
       enet1                         0       0        0        312500000   0          0     50000      N         42890000.ethernet               ahb                      
                                                                                                                 42890000.ethernet               ipg                      
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
       edma2                         1       1        0        312500000   0          0     50000      Y         42000000.dma-controller         edma                     
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
    sys_pll_pfd2_div2                0       0        0        312500000   0          0     50000      Y      deviceless                      no_connection_id         
 sys_pll_pfd1                        3       3        0        800000000   0          0     50000      Y   deviceless                      no_connection_id         
    media_axi_root                   1       1        0        400000000   0          0     50000      Y      4ae30000.lcd-controller         disp-axi                 
                                                                                                              4ac10000.system-controller      axi                      
                                                                                                              deviceless                      no_connection_id         
       nic_media                     1       1        0        400000000   0          0     50000      Y         4ac10000.system-controller      nic                      
                                                                                                                 power-domain@44462400           no_connection_id         
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
    nic_axi_root                     1       1        0        400000000   0          0     50000      Y      deviceless                      no_connection_id         
    ccm_cko4_root                    0       0        0        266666667   0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    ccm_cko3_root                    0       0        0        266666667   0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    ccm_cko2_root                    0       0        0        266666667   0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    ccm_cko1_root                    0       0        0        266666667   0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    usdhc3_root                      0       0        0        200000000   0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       usdhc3                        0       0        0        200000000   0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    usdhc2_root                      0       0        0        400000000   0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       usdhc2                        0       0        0        400000000   0          0     50000      N         42860000.mmc                    per                      
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
    usdhc1_root                      0       0        0        400000000   0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       usdhc1                        0       0        0        400000000   0          0     50000      N         42850000.mmc                    per                      
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
    flexspi1_root                    0       0        0        200000000   0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       flexspi1                      0       0        0        200000000   0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    sys_pll_pfd1_div2                6       6        0        400000000   0          0     50000      Y      deviceless                      no_connection_id         
       enet_ref_phy_root             0       0        0        50000000    0          0     50000      N         42890000.ethernet               enet_out                 
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
       enet_timer1_root              0       0        0        100000000   0          0     50000      N         42890000.ethernet               ptp                      
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
       enet_timer2_root              0       0        0        100000000   0          0     50000      N         428a0000.ethernet               ptp_ref                  
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
       media_apb_root                1       2        0        133333334   0          0     50000      Y         ldb-phy                         apb                      
                                                                                                                 system-controller@4ac10000      no_connection_id         
                                                                                                                 4ac10000.system-controller      apb                      
                                                                                                                 power-domain@44462400           no_connection_id         
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
          isi                        0       0        0        133333334   0          0     50000      N            4ac10000.system-controller      isi                      
                                                                                                                    deviceless                      no_connection_id         
          pxp                        0       0        0        133333334   0          0     50000      N            4ac10000.system-controller      pxp                      
                                                                                                                    deviceless                      no_connection_id         
          lcdif                      0       0        0        133333334   0          0     50000      N            4ae30000.lcd-controller         disp-apb                 
                                                                                                                    4ac10000.system-controller      lcdif                    
                                                                                                                    deviceless                      no_connection_id         
          mipi_dsi                   0       0        0        133333334   0          0     50000      N            4ac10000.system-controller      dsi                      
                                                                                                                    deviceless                      no_connection_id         
          mipi_csi                   0       0        0        133333334   0          0     50000      N            4ac10000.system-controller      csi                      
                                                                                                                    deviceless                      no_connection_id         
       hsio_root                     1       1        0        133333334   0          0     50000      Y         deviceless                      no_connection_id         
          usb_controller             0       0        0        133333334   0          0     50000      N            4c200000.usb                    no_connection_id         
                                                                                                                    4c100000.usb                    no_connection_id         
                                                                                                                    deviceless                      no_connection_id         
       lpspi4_root                   0       0        0        50000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
          lpspi4                     0       0        0        50000000    0          0     50000      N            deviceless                      no_connection_id         
       lpspi3_root                   0       0        0        50000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
          lpspi3                     0       0        0        50000000    0          0     50000      N            deviceless                      no_connection_id         
       lpspi2_root                   0       0        0        50000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
          lpspi2                     0       0        0        50000000    0          0     50000      N            deviceless                      no_connection_id         
       lpspi1_root                   0       0        0        50000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
          lpspi1                     0       0        0        50000000    0          0     50000      N            deviceless                      no_connection_id         
       swo_trace_root                0       0        0        133333334   0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
       bus_aon_root                  1       1        0        133333334   0          0     50000      Y         i2c@44350000                    no_connection_id         
                                                                                                                 i2c@44340000                    no_connection_id         
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
          tstmr1                     0       0        0        133333334   0          0     50000      N            deviceless                      no_connection_id         
          pdm_ipg_clk                0       0        0        133333334   0          0     50000      N            deviceless                      no_connection_id         
          sai1_ipg_clk               0       0        0        133333334   0          0     50000      N            deviceless                      no_connection_id         
          tpm1                       0       0        0        133333334   0          0     50000      N            deviceless                      no_connection_id         
          lpit1                      0       0        0        133333334   0          0     50000      N            deviceless                      no_connection_id         
          mu1_b                      0       0        0        133333334   0          0     50000      N            44230000.mailbox                no_connection_id         
                                                                                                                    deviceless                      no_connection_id         
          mu1_a                      0       0        0        133333334   0          0     50000      Y            deviceless                      no_connection_id         
          sema1                      0       0        0        133333334   0          0     50000      N            deviceless                      no_connection_id         
       bus_wakeup_root               4       4        0        133333334   0          0     50000      Y         42860000.mmc                    ipg                      
                                                                                                                 i2c@42530000                    no_connection_id         
                                                                                                                 42850000.mmc                    ipg                      
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
          tstmr2                     0       0        0        133333334   0          0     50000      N            deviceless                      no_connection_id         
          sai3_ipg_clk               0       0        0        133333334   0          0     50000      N            deviceless                      no_connection_id         
          sai2_ipg_clk               0       0        0        133333334   0          0     50000      N            deviceless                      no_connection_id         
          tpm3                       0       0        0        133333334   0          0     50000      N            deviceless                      no_connection_id         
          lpit2                      0       0        0        133333334   0          0     50000      N            deviceless                      no_connection_id         
          gpio4                      2       2        0        133333334   0          0     50000      Y            43830000.gpio                   gpio                     
                                                                                                                    43830000.gpio                   port                     
                                                                                                                    deviceless                      no_connection_id         
          gpio3                      2       2        0        133333334   0          0     50000      Y            43820000.gpio                   gpio                     
                                                                                                                    43820000.gpio                   port                     
                                                                                                                    deviceless                      no_connection_id         
          gpio2                      2       2        0        133333334   0          0     50000      Y            43810000.gpio                   gpio                     
                                                                                                                    43810000.gpio                   port                     
                                                                                                                    deviceless                      no_connection_id         
          mu2_b                      0       0        0        133333334   0          0     50000      N            42440000.mailbox                no_connection_id         
                                                                                                                    deviceless                      no_connection_id         
          mu2_a                      0       0        0        133333334   0          0     50000      Y            deviceless                      no_connection_id         
          sema2                      0       0        0        133333334   0          0     50000      N            deviceless                      no_connection_id         
       m33_root                      4       4        0        200000000   0          0     50000      Y         deviceless                      no_connection_id         
          gpio1                      2       2        0        200000000   0          0     50000      Y            47400000.gpio                   gpio                     
                                                                                                                    47400000.gpio                   port                     
                                                                                                                    deviceless                      no_connection_id         
          edma1                      1       1        0        200000000   0          0     50000      Y            44000000.dma-controller         edma                     
                                                                                                                    deviceless                      no_connection_id         
          cm33                       1       1        0        200000000   0          0     50000      Y            deviceless                      no_connection_id         
       a55_mtr_bus_root              1       1        0        133333334   0          0     50000      Y         deviceless                      no_connection_id         
 sys_pll_pfd0                        2       2        0        1000000000  0          0     50000      Y   deviceless                      no_connection_id         
    a55_alt_root                     1       1        0        500000000   0          0     50000      Y      deviceless                      no_connection_id         
       a55_alt                       0       0        0        500000000   0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    a55_periph_root                  1       1        0        333333334   0          0     50000      Y      deviceless                      no_connection_id         
    sys_pll_pfd0_div2                0       0        0        500000000   0          0     50000      Y      deviceless                      no_connection_id         
       usb_phy_root                  0       0        0        50000000    0          0     50000      N         usbphynop2                      main_clk                 
                                                                                                                 usbphynop1                      main_clk                 
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
       enet_ref_root                 0       0        0        250000000   0          0     50000      N         42890000.ethernet               enet_clk_ref             
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
       enet_root                     0       0        0        50000000    0          0     50000      N         428a0000.ethernet               tx                       
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
 dummy                               0       0        0        0           0          0     50000      Y   deviceless                      no_connection_id         
 clk_ext1                            0       0        0        133000000   0          0     50000      Y   clock-controller@44450000       clk_ext1                 
                                                                                                           deviceless                      no_connection_id         
 osc_24m                             6       6        3        24000000    0          0     50000      Y   clock-controller@44450000       osc_24m                  
                                                                                                           timer@44290000                  per                      
                                                                                                           deviceless                      no_connection_id         
    pmro                             0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    tmc                              1       1        0        24000000    0          0     50000      Y      44482000.tmu                    no_connection_id         
                                                                                                              deviceless                      no_connection_id         
    sys_cnt                          1       1        0        24000000    0          0     50000      Y      deviceless                      no_connection_id         
    hsio_trout_24m                   0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    wdog5                            0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    wdog4                            0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    wdog3                            1       1        0        24000000    0          0     50000      Y      42490000.watchdog               no_connection_id         
                                                                                                              deviceless                      no_connection_id         
    wdog2                            0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    wdog1                            0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    pal_came_scan_root               0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    i3c2_slow_root                   0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    i3c1_slow_root                   0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    spdif_root                       0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       spdif                         0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    audio_xcvr_root                  0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       aud_xcvr                      0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    mqs2_root                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    mqs1_root                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    tstmr2_root                      0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    tstmr1_root                      0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    pdm_root                         0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       pdm                           0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    adc_root                         0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       adc1                          0       0        0        24000000    0          0     50000      N         44530000.adc                    ipg                      
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
    mipi_phy_cfg_root                0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    mipi_test_byte_root              0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    cam_pix_root                     0       0        0        24000000    0          0     50000      N      4ac10000.system-controller      cam                      
                                                                                                              deviceless                      no_connection_id         
    ml_root                          0       0        0        24000000    0          0     50000      N      power-domain@44461800           no_connection_id         
                                                                                                              deviceless                      no_connection_id         
    ml_apb_root                      0       0        0        24000000    0          0     50000      N      power-domain@44461800           no_connection_id         
                                                                                                              deviceless                      no_connection_id         
    hsio_acscan_480m_root            0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    hsio_acscan_80m_root             0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    hsio_usb_test_60m_root           0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       usb_test_60m                  0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    sai3_root                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       mqs2                          0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
       sai3                          0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    sai2_root                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       sai2                          0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    sai1_root                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       mqs1                          0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
       sai1                          0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    i3c2_root                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       i3c2                          0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    i3c1_root                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       i3c1                          0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lpspi8_root                      0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpspi8                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lpspi7_root                      0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpspi7                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lpspi6_root                      0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpspi6                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lpspi5_root                      0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpspi5                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lpi2c8_root                      0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpi2c8                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lpi2c7_root                      0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpi2c7                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lpi2c6_root                      0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpi2c6                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lpi2c5_root                      0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpi2c5                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lpi2c4_root                      0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpi2c4                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lpi2c3_root                      0       0        1        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpi2c3                        0       0        1        24000000    0          0     50000      N         i2c@42530000                    no_connection_id         
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
    lpi2c2_root                      0       0        1        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpi2c2                        0       0        1        24000000    0          0     50000      N         i2c@44350000                    no_connection_id         
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
    lpi2c1_root                      0       0        1        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpi2c1                        0       0        1        24000000    0          0     50000      N         i2c@44340000                    no_connection_id         
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
    lpuart8_root                     0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpuart8                       0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lpuart7_root                     0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpuart7                       0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lpuart6_root                     0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpuart6                       0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lpuart5_root                     0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpuart5                       0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lpuart4_root                     0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpuart4                       0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lpuart3_root                     0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpuart3                       0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lpuart2_root                     0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lpuart2                       0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lpuart1_root                     1       1        0        24000000    0          0     50000      Y      deviceless                      no_connection_id         
       lpuart1                       1       1        0        24000000    0          0     50000      Y         44380000.serial                 ipg                      
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
    can2_root                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       can2                          0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    can1_root                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       can1                          0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    tpm6_root                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       tpm6                          0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    tpm5_root                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       tpm5                          0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    tpm4_root                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       tpm4                          0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    tpm2_root                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       tpm2                          0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lptmr2_root                      0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lptmr2                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    lptmr1_root                      0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       lptmr1                        0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    flexio2_root                     0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       flexio2                       0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    flexio1_root                     0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
       flexio1                       0       0        0        24000000    0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
    m33_systick_root                 0       0        0        24000000    0          0     50000      N      deviceless                      no_connection_id         
    video_pll                        0       0        0        1039500000  0          0     50000      Y      deviceless                      no_connection_id         
       media_disp_pix_root           0       0        0        148500000   0          0     50000      N         4ae30000.lcd-controller         pix                      
                                                                                                                 4ac10000.system-controller      disp                     
                                                                                                                 deviceless                      no_connection_id         
       media_ldb_root                0       0        0        1039500000  0          0     50000      N         deviceless                      no_connection_id         
          lvds                       0       0        0        1039500000  0          0     50000      N            deviceless                      no_connection_id         
    audio_pll                        0       0        0        393216000   0          0     50000      Y      deviceless                      no_connection_id         
    arm_pll                          1       1        0        1700000000  0          0     50000      Y      deviceless                      no_connection_id         
       a55_sel                       1       1        0        1700000000  0          0     50000      Y         deviceless                      no_connection_id         
          a55_core                   1       1        0        1700000000  0          0     50000      Y            deviceless                      no_connection_id         
 osc_32k                             1       1        0        32768       0          0     50000      Y   clock-controller@44450000       osc_32k                  
                                                                                                           deviceless                      no_connection_id         
    hsio_32k                         2       2        0        32768       0          0     50000      Y      4c200000.usb                    usb_wakeup_clk           
                                                                                                              4c100000.usb                    usb_wakeup_clk           
                                                                                                              deviceless                      no_connection_id         
# 

Re: DMA Error with imx93 and eqos in RMII

ref_clkと回路図に関する私の回答は別のメッセージに記載されていますので、そちらをご覧ください。どうやら誤って別の返信ボタンを使ってしまったようです。

また、以下の方法も試しました。https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/i-MX93-EQoS-RMII-mode-with-internal-50MHz-reference-clo... はほぼ同じ問題に見えますが、うまく動作しませんでした。

サポートありがとうございます。

Re: DMA Error with imx93 and eqos in RMII

リンクのパッチと以下の設定を使ってようやく動作させることができました:


&eqos {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&pinctrl_eqos>;
        phy-mode = "rmii";
        phy-handle = <&ethphy1>;
        status = "okay";

        assigned-clock-parents = <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD1_DIV2>,
                         <&clk IMX93_CLK_SYS_PLL_PFD0_DIV2>;
        assigned-clock-rates = <100000000>, <50000000>;
        enet_clk_sel = <&wakeupmix_gpr 0x2C>;

        clk_csr = <5>;
//      snps,rmii_refclk_ext;

        mdio {
                compatible = "snps,dwmac-mdio";
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <0>;
                clock-frequency = <5000000>;

                ethphy1: ethernet-phy@0 {
                        reg = <0>;
                        eee-broken-1000tx;
                        reset-gpios = <&pcal6524 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;
                        reset-assert-us = <15000>;
                        reset-deassert-us = <100000>;
                        smsc,disable-energy-detect;
                };
        };
};

パッチが何なのか説明してもらえますか https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/i-MX93-EQoS-RMII-mode-with-internal-50MHz-reference-clo...なぜそれが必要なのですか?

また、これらの変更はSOCの通常のユースケースのように見えるので、上流にすべきではないでしょうか?

Re: DMA Error with imx93 and eqos in RMII

こんにちは、

それが今は正常に動作していると知って安心しました。

このパッチは、ドライバのdwmac-imx/EQoSを修正し、RMIIが外部クロックを使用している場合にENET_QOS設定します。

この変更が必要なのは、EQoSがDMAリセット中に一定のクロックを必要とするためです。

よろしくお願いいたします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎08-01-2026 03:29 AM
更新人: