2398085_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2398085_ja-JP

2398085_ja-JP

FRDM-IMX95-1 は fsl-se-fw se-fw2: 応答失敗 = 0x29 で停止しています

EdgeLock Enclave(ELE)/System マネージャのファームウェアが起動時に初期化に失敗します:

 

[ 0.182931] fsl-se-fw se-fw2: コマンドID[23]、応答失敗 = 0x29
[ 0.182942] fsl-se-fw se-fw2: ele fw の初期化に失敗しました。

ELEの初期化に失敗したためです。

  1. MaliのGPU(4d900000.gpu)パワードメインはオフのままで、LinuxがGPUをプロブングするとARM64 SError割り込みカーネルパニックを引き起こします。

  2. GPUノードを無効にすると起動は進めますが、 USDHCストレージ(mmc0およびmmc1 )が初期化に失敗しエラー-5が発生し、Linuxがrootファイルシステム(/dev/mmcblk*p2)をマウントできません。

「システムの再インストール」を実行しても、この問題は解決しません。管理者の方が 、FRDM-IMX95-1ユニットのプライマリブートローダー/ELEファームウェアを再フラッシュしてもらえますか?

クラウド・ラボオンラインラボ仮想テストRe: FRDM-IMX95-1 is stuck with fsl-se-fw se-fw2: Response Failure = 0x29

こんにちは、

テスト用のソフトウェア/ハードウェアのセットアップについて、もう少し教えていただけますか?

カスタム画像を使用している場合は、変更内容を共有してください。

また、基板のファームウェアを再書き込みしてみてください。

よろしくお願いいたします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-24-2026 02:31 AM
更新者: