2397934_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2397934_zh-CN

2397934_zh-CN

CSI演示问题

您好,

这是来自 Quectel FAE 团队的 Bryan。

我们计划为9月份的NXP贸易展准备一些与CSI相关的演示。您能否提供一些示例演示?

例如,我注意到你们有类似运动检测的例子——我想知道如何分析和处理我们板上捕获的 CSI 数据。

我们有 rw610 和 rw612

我的邮箱:[email protected]

Re: CSI demo question

你好, @BryanNiu

RW610 和 RW612 都支持 CSI。

我们在默认 SDK 版本中已经有了演示:wifi_cli 示例。

wifi_cli 应用程序用于配置 CSI 的生成和收集。该应用程序已包含在 SDK 版本中。要生成 CSI 数据,请将 wi-fi_cli 应用程序刷写到 Wi-Fi 设备上,然后运行以下命令:

  • wlan-set-csi-param-header
  • wlan-set-csi-filter
  • wlan-csi-cfg
  • wlan-auto-null-tx

详情请参阅:

AN14281:FreeRTOS 上的通道状态信息 (CSI) | 恩智浦半导体

如果您对此案还有其他疑问,请告知;如果没有,请随时将我的回答标记为本帖的解决方案。

顺祝商祺!

Christine。

Re: CSI demo question

@Christine_Li

谢谢你提供的信息。我们已成功运行 SDK 中的基本 wifi_cli 示例。

我们希望更进一步,分析CSI数据,以开发一个演示程序。我在 RW61x 上找到了以下 CSI 运动检测的存储库——这个演示与我们的模块兼容吗?

https://github.com/nxp-appcodehub/dm-motion-detection-using-wifi-csi-on-rw61x

或者您能否推荐一些类似的演示?

谢谢 

布莱恩

Re: CSI demo question

你好, @BryanNiu

您在分享的链接中提到的演示也是为 FRDM-RW612 设计的。

所以,是的,它应该可以在 FRDM-RW612 上运行。

如果你使用的是 RW612 模块,我认为应该也可以。

但从 SDK 版本来看,它使用的是 SDK 25.09.00,版本稍旧一些。目前我们最新的 SDK 版本是 SDK 26.06.00。

您可以尝试使用我们最新的 SDK 26.06.00,并根据我提供给您的 AN 了解更多关于 RW612 上 CSI 的信息。

如果您对此案还有其他疑问,请告知。


顺祝商祺!

Christine。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: