2397885_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2397885_zh-CN

2397885_zh-CN

如何在 S32 Design Studio 中安装 S32K144EVB SDK

你好,


今天,我安装了 S32 Design Studio 来评估S32K144EVB板。我想运行一个小测试,但是阅读手册后发现,当我创建一个新的应用程序项目时,当我点击“SDK”按钮时,并没有出现任何 S32 SDK。


如何为我的开发板安装 SDK


谢谢。

Re: How install S32K144EVB SDK in S32 Design Studio

嗨@ptcaos

首先,您需要下载与您的 S32DS IDE 兼容的软件版本。支持的 IDE 版本在软件的发行说明文档中指定。

在这个例子中,我将使用适用于 S32K1 设备的最新 RTD 版本:

  • 下载 S32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip。该软件包可在“S32K1 实时驱动程序→ 汽车软件 - S32K1_S32M24x - Cortex-M 实时驱动程序 → S32K1_S32M24x 实时驱动程序 AUTOSAR R21-11 版本 3.0.0”下找到。
  • 在 S32 设计工作室 3.6.x 版本中,导航至帮助 → S32DS 扩展和更新。
  • 在 S32DS 扩展和更新窗口中,单击右下角的“添加更新站点” 。
  • 选择 .zip 文件文件是之前下载的。添加后,该代码包,软件包将出现在可用扩展和更新列表中。
  • 选择要安装的软件包,然后单击“安装/更新” 。
  • 接受许可协议,然后单击“完成”。
  • 安装成功后,S32DS 将提示您重新启动 IDE 以使更改生效。

重要提示:创建新项目时,请确保选择与已安装的 RTD 软件包兼容的工具链版本。例如,RTD 3.0.0使用 NXP GCC 10.2.0 进行开发和测试。此信息可在相应的版本说明文档中找到。


BR,VaneB

Re: How install S32K144EVB SDK in S32 Design Studio
剧透
你好@VaneB



我已经安装了

S32K1_S32M24X 实时驱动程序版本 3.0.0QLP07 按照您描述的步骤操作,但是当我创建一个“新的 S32DS 应用程序项目”时,却找不到 SDK。

我附上了两张截图:一张是在处理器选择菜单中截取的,另一张是在按下“SDK”按钮后截取的。

processor.pngprocessor.pngprocessor.pngsdk empty.pngsdk empty.pngsdk empty.png

谢谢。

Re: How install S32K144EVB SDK in S32 Design Studio

你好@ptcaos ,

我遇到了完全相同的问题, @VaneB建议的解决方案对我也有效。

我安装了NXP GCC for Arm Release 版本 10.2 build 1728 ,然后在创建项目时,选择了GCC 10.2作为工具链。之后, RTD 3.0.0 就作为 SDK 选项出现了。

2026-08-10_18-14.png2026-08-10_18-14.png2026-08-10_18-14.png

2026-08-10_18-14_1.png2026-08-10_18-14_1.png2026-08-10_18-14_1.png

因此,关键在于仅仅安装 RTD 是不够的——还需要安装并选择兼容的 GCC 10.2 工具链。

感谢NXP技术支持提供的解决方案!

Re: How install S32K144EVB SDK in S32 Design Studio

嗨@ptcaos

请安装 NXP GCC for Arm Release 版本 10.2 build 1728。

这样就应该使 RTD 版本达到 3.0.0。创建新项目时,只要选择 GCC 10.2 作为项目的工具链,即可将其作为 SDK 选项使用。

Re: How install S32K144EVB SDK in S32 Design Studio

你好,又见面了。


嗯,我肯定哪里操作错了,因为在我的S32设计工作室里我找不到任何SDK……我已经重新安装了适用于 S32 v3.6.10 的 S32 Design Studio。

Captura de pantalla 2026-09-02 113833.pngCaptura de pantalla 2026-09-02 113833.png捕捉潘塔拉 2026-09-02 113833.png

然后,我下载了文件 SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_QLP07_D2606_DesignStudio_updatesite.zip。

Captura de pantalla 2026-09-02 114017.pngCaptura de pantalla 2026-09-02 114017.png捕捉潘塔拉 2026-09-02 114017.png

我已经按照@VaneB 的说明完成了所有步骤,最终成功安装了 GCC 10.3。

Captura de pantalla 2026-09-02 114137.pngCaptura de pantalla 2026-09-02 114137.png捕捉潘塔拉 2026-09-02 114137.png


但是,当我使用 GCC 10.3 创建一个新的“S32DS 应用程序项目”时,却找不到任何 SDK:

Captura de pantalla 2026-09-02 114250.pngCaptura de pantalla 2026-09-02 114250.png捕捉潘塔拉 2026-09-02 114250.png


Captura de pantalla 2026-09-02 114325.pngCaptura de pantalla 2026-09-02 114325.png捕捉潘塔拉 2026-09-02 114325.png


我肯定做错了什么……但我不知道错在哪里……


先行致谢。

Re: How install S32K144EVB SDK in S32 Design Studio

你好@ptcaos ,

从你的第二张截图来看,你下载了QLP 版本(SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_QLP07_D2606_DesignStudio_updatesite.zip)并安装了 GCC 10.3 。

要使 SDK 在 S32 Design Studio v3.6 中正常工作,您需要下载官方的RTD 3.0.0 版本(不带 QLPxx 后缀),并使用GCC 10.2 。

以下是逐步修复方法:

  1. 下载正确的RTD代码包,软件包:

    • 选择RTD 版本 3.0.0(RTM / 正式版) ——不要选择任何以 QLPxx 结尾的版本。

    • 下载以 _updatesite.zip 结尾的更新站点 zip 文件(例如,SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip) 。 micael_arkmeds_3-1788351838096.pngmicael_arkmeds_3-1788351838096.png

      micael_arkmeds_5-1788351927214.pngmicael_arkmeds_5-1788351927214.png
  1. 在 S32DS 中安装 SDK:

    • 转到“帮助” -> “安装新软件...”

    • 点击“添加...” -> “存档...” ,然后选择下载的_updatesite.zip文件。

    • 检查所有 SDK 选项(例如, S32 Design Studio S32K1 SDK 、 S32K1_S32M24 SDK ) 。

    • 完成安装向导,如果出现提示则接受证书(全选->信任所选),然后重新启动 S32DS 。

  2. 安装兼容的工具链(GCC 10.2):

    • 转到帮助-> S32DS 扩展和更新。

    • 搜索 NXP GCC for Arm 版本 10.2 build 1728 。

    • 安装并重启S32DS 。

重启后,当您创建一个新的S32DS 应用程序项目时,选择您的目标 MCU(例如 S32K144),已安装的 RTD SDK 现在将被列出并可供选择。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎09-03-2026 02:32 AM
更新人: