こんにちは、
今日はS32 Design Studioをインストールして、S32K144EVB基板を評価しました。小さなテストをしたいのですが、マニュアルを読んでみると、新しいアプリケーションプロジェクトを作成する際に「SDK」ボタンをクリックすると、S32 SDKは表示されません。
ボード用のSDKをインストールする方法
ありがとうございます。
こんにちは、 @ptcaosさん
まず、S32DS IDEsに対応したソフトウェアをダウンロードする必要があります。サポートされているIDEバージョンは、ソフトウェアのリリースノート文書に記載されています。
この例では、S32K1デバイス向けに提供されている最新のRTDリリースを使用します。
重要: 新しいプロジェクトを作成する際は、インストール済みのRTDパッケージと互換性のあるツールチェーンバージョンを選択してください。例えば、RTD 3.0.0NXP GCC 10.2.0を使用して開発およびテストされました。この情報は、該当するリリースノートに記載されています。
BR、VaneB
こんにちは、 @ptcaosさん
Arm Release バージョン10.2 ビルド1728用にNXP GCCをインストールしてください。
これによりRTD 3.0.0になるはずですGCC 10.2をプロジェクトのツールチェーンとして選択すれば、新しいプロジェクトを作成する際にSDKオプションとして利用可能です。
こんにちは、 @ptcaos さん、
私も全く同じ問題を抱えていましたが、 @VaneBさんが提案してくれた解決策が私にも有効でした。
Arm Release 10.2ビルド1728用のNXP GCC をインストールし 、プロジェクト作成時に ツールチェーンとして GCC 10.2 を選択し ました。その後、 RTD 3.0.0がSDKオプションとして利用可能になりました 。
2026-08-10_18-14.png2026-08-10_18-14.png
2026-08-10_18-14_1.png2026-08-10_18-14_1.png
重要な点は、RTDのインストールだけでは不十分であり、対応するGCC 10.2ツールチェーンもインストールして選択する必要があるということです。
NXPテクニカルサポートの皆様、解決策をありがとうございました!
こんにちは、
何か間違っているのかもしれません。S32 Design StudioではSDKが全く見えません...S32 Design StudioのS32 v3.6.10を再インストールしました。
Captura de pantalla 2026-09-02 113833.pngパンタラのキャプチャ 2026-09-02 113833.png
次に、ファイル SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_QLP07_D2606_DesignStudio_updatesite.zip をダウンロードしました。
Captura de pantalla 2026-09-02 114017.pngパンタラのキャプチャ 2026-09-02 114017.png
そして、@VaneB説明されたことはすべて行ったので、ついにGCC 10.3をインストールしました
Captura de pantalla 2026-09-02 114137.pngパンタラのキャプチャ 2026-09-02 114137.png
しかし、GCC 10.3で新しい「S32DS Application Project」を作成すると、SDKが表示されません:
Captura de pantalla 2026-09-02 114250.pngパンタラのキャプチャ 2026-09-02 114250.png
Captura de pantalla 2026-09-02 114325.pngパンタラのキャプチャ 2026-09-02 114325.png
確かに何か間違ったことをしているんだろうけど…何が間違っているのか分からない…。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、 @ptcaos さん、
2番目のスクリーンショットを見ると、 QLPバージョン(SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_QLP07_D2606_DesignStudio_updatesite.zip)をダウンロードして、GCC 10.3をインストールしたようです。
S32 Design Studio v3.6でSDKを正しく動作させるには、公式のRTD 3.0.0リリース(QLPxxサフィックスなし)をダウンロードし、GCC 10.2を使う必要があります。
以下に、その解決方法を段階的に説明します。
正しいRTDパッケージをダウンロードしてください:
NXPポータルにアクセスしてください -> オートモーティブ SW-S32K1_S32M24x - Cortex-Mのリアルタイム・ドライバ。(https://www.nxp.com/design/design-center/software/automotive-software-and-tools/real-time-drivers-rt...)micael_arkmeds_1-1788351769714.png
micael_arkmeds_2-1788351795655.png
RTD バージョン 3.0.0 (RTM / 公式リリース)を選択してください。QLPxx で終わるバージョンは選択しないでください。
_updatesite.zip で終わるアップデートサイトの zip ファイルをダウンロードしてください (例: SW32K1_S32M24x_RTD_R21-11_3.0.0_D2503_DesignStudio_updatesite.zip) 。 micael_arkmeds_3-1788351838096.png
S32DSにSDKをインストールする:
ヘルプへ ->新しいソフトウェアをインストールする...
追加をクリックして... -アーカイブ>...ダウンロードした_updatesite.zipファイルを選択します。
すべてのSDKオプションを確認してください(例:S32 Design Studio、S32K1 SDK、S32K1_S32M24 SDK)。
インストールウィザードを完了し、プロンプトが表示されたら証明書を受け入れ(すべて選択→選択したものを信頼する)、S32DSを再起動します。
互換性のあるツールチェーン(GCC 10.2)をインストールしてください。
ヘルプ-> S32DS 拡張機能とアップデートに移動してください。
NXP GCC for Arm Release version 10.2 build 1728を検索してください。
それをインストールしてS32DSを再起動してください。
再起動後、新しい S32DSアプリケーションプロジェクトを作成する際にターゲットとなるMCU(例:S32K144)を選択すると、インストールされたRTD SDKが一覧表示され、選択可能です。