2397803_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2397803_zh-CN

2397803_zh-CN

etpu 曲轴读取信号-mpc5775e

您好,

我正在尝试使用CodeWarrior eTPU 功能集 (AN4907)MPC5775E上使用 eTPU CRANK 功能。

根据 AN4907,当 CRANK 功能分配给通道 0 时,输入信号应通过TCRCLK连接。因此,我将外部曲轴信号连接到 EVB 上的TCRCLK 输入(J122,引脚 12) 。在引脚工具中相应地配置引脚,并启用角度模式(TBCR.AM)

然而,CRANK 函数始终检测不到任何输入信号。状态始终保持在SEEK(状态 = 0) ,齿计数器保持为零,并且不记录齿周期。

我已经核实了以下内容:

  • 外部信号存在,可以作为 GPIO 正确读取。
  • CRANK 功能分配给发动机 A,通道 0
  • 该引脚配置为TCRCLK
  • TBCR.AM已启用。
  • CRANK 通道已成功初始化,并具有高优先级。

尽管如此,eTPU 似乎并未检测到任何输入转换。

有没有人遇到过类似的问题,或者知道在 MPC5775E 上使用TCRCLK作为 CRANK 输入是否需要任何额外的配置?

我已附上我的项目供您参考。

若能得到任何帮助,我将不胜感激。

谢谢!

Re: etpu crank-reading signal-mpc5775e

你好,

你体内可能存在活性IGF1。

我认为默认情况下过渡检测是禁用的,所以不会有信号通过。必须启用 IGF 旁路才能处理信号。

petervlna_0-1784790408527.pngpetervlna_0-1784790408527.png

petervlna_1-1784790443110.pngpetervlna_1-1784790443110.png

顺祝商祺!

Peter



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-23-2026 03:29 AM
更新者: