2397625_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2397625_zh-CN

2397625_zh-CN

对 i.MX95 EVK 底板设计存在疑问

mrnobody_0-1784709346702.pngmrnobody_0-1784709346702.png

这是imx95板12V电源输入的原理图,我对这个设计有一些疑问……

1. 为什么两个 20A 的熔丝要并联?是为了达到 40A 的额定电流吗?这样做是好的做法吗?

2. 当 Q2 处于“开”状态时,Q2 的栅极连接到 GND;但当 Q2 处于“关”状态时,栅极处于浮空状态。这样做可靠吗?是否应该将栅极引脚上拉至源极电压?

Re: Doubt regarding i.MX95 EVK base board design为什么不使用40A的熔丝?是因为尺寸限制吗?Re: Doubt regarding i.MX95 EVK base board design

Q1. 由于浪涌电流大于 20A,因此使用 2 个额定电流为 20A 的小尺寸(1206)熔丝来提供更高的电流额定值是一种经济有效的好做法。

Q2.当 Q2 关闭时,其栅极引脚不会浮空,而是通过 100K 欧姆电阻 (R197) 上拉至与其源极引脚相同的电源轨,以便将其完全关闭。

Re: Doubt regarding i.MX95 EVK base board design

如果能找到额定电流为 40A 的小尺寸熔丝,就可以用它替换掉原来的 2 个 20A 熔丝。如果不需要熔丝保护,也可以将熔丝短路。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1ヶ月前
更新者: