2397597_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2397597_ja-JP

2397597_ja-JP

IW611 RU セットアップ

RUの設定方法についてアドバイスをいただきたいです。

RF試験については、技術スタッフがRUセットアップマニュアル「UM11749」の第12章を参照して試験を実施しています。しかし、設定ファイル「TF_Config_20MHz.txt」を編集すると第12.6章の例に基づいてロードしたところ、出力波形は変調されていない信号に似ており、期待される波形を確認することができませんでした。

波形が出力されていることから、ファイルは正しく読み込まれたと考えられます。

設定ファイルの内容は以下のとおりです。

===================================================================

FRAME_CTRL_TYPE=1 \\IEEE_TYPE_CONTROL

FRAME_CTRL_SUBTYPE=2 \\TRIGGER


期間フィールドを設定します

最大継続時間

フレーム期間=5484 \\0x156C


トリガーフレームのcommoninfoフィールドを設定します

\\ HE_trigger_frame.TrigCommonField.TriggerType = BASIC_TRIGGER;

\\ HE_trigger_frame.TrigCommonField.UlLen = 1000; \\ 最大

\\ HE_trigger_frame.TrigCommonField.MoreTF = FALSE;

\\ HE_trigger_frame.TrigCommonField.CSRequired = FALSE;

\\ HE_trigger_frame.TrigCommonField.UlBw = TB_BW_20MHZ;

\\ HE_trigger_frame.TrigCommonField.LTFType = LTF_1_GI_1_6uS;

\\ HE_trigger_frame.TrigCommonField.LTFMode = MU_MIMO_SINGLE_STREAM;

\\ HE_trigger_frame.TrigCommonField.LTFSymbol = 0;

\\ HE_trigger_frame.TrigCommonField.UlSTBC = FALSE;

\\ HE_trigger_frame.TrigCommonField.LdpcESS = TRUE;

HE_trigger_frame.TrigCommonField.ApTxPwr = 0

\\ HE_trigger_frame.TrigCommonField.PreFecPadFct = 1;

\\ HE_trigger_frame.TrigCommonField.PeDisambig = 0;

\\ HE_trigger_frame.TrigCommonField.SpatialReuse = 65535;

\\ HE_trigger_frame.TrigCommonField.Doppler = FALSE;

\\ HE_trigger_frame.TrigCommonField.HeSig2 = 0x1FF; \\ 予約済み


TrigCommonField=0;1000;0;0;0;1;0;0;0;1;0;1;0;65535;0;511


トリガーフレームのユーザー情報フィールドを設定します

\\ HE_trigger_frame.TrigUserInfoField.AID12 = (5 & 0xFFF);

\\ HE_trigger_frame.TrigUserInfoField.RUAllocReg = 0;

\\ HE_trigger_frame.TrigUserInfoField.RUAlloc = 61; \\ 53 (106トーン)

\\ HE_trigger_frame.TrigUserInfoField.UlCodingType = CODING_TYPE_LDPC;

\\ HE_trigger_frame.TrigUserInfoField.UlMCS = 0;

\\ HE_trigger_frame.TrigUserInfoField.UlDCM = FALSE;

\\ HE_trigger_frame.TrigUserInfoField.SSAlloc = 0;

\\ HE_trigger_frame.TrigUserInfoField.UlTargetRSSI = 80;


TrigUserInfoField=5;0;61;1;0;0;0;80


\\configure trigger dependent ユーザー info field

\\ HE_trigger_frame.BasicTrigUserInfo.MPDU_MU_SF = MPDU_SPACING_MULT_1;

\\ HE_trigger_frame.BasicTrigUserInfo.TID_AL = 0;

\\ HE_trigger_frame.BasicTrigUserInfo.AC_PL = FALSE;

\\ HE_trigger_frame.BasicTrigUserInfo.Pref_AC = TB_AC_VO;

BasicTrigUserInfo=0;0;0;0

===================================================================

この説明に誤りがあれば、お知らせください。

また、ファイルを使用しない他の方法があれば教えてください。

Re: IW611 RU setup

こんにちは@SA2


テストログやキャプチャしたスペクトラムを共有してもらえますか?


よろしくお願いいたします。

ショーン

Re: IW611 RU setup

こんにちは、ショーン。
お返事ありがとうございます。
スペクトルのスクリーンショットを共有します。

captured spectrum.pngcaptured spectrum.png


Re: IW611 RU setup

こんにちは@SA2


Golden UnitとDUTの両方で発行したCMDを教えてもらえますか?labtoolの戻り値を含む


よろしくお願いいたします。

ショーン

Re: IW611 RU setup

こんにちは、ショーン。

コマンドを実行する前に、確認しておきたい点があります。

第12章は確認しましたが、すべてのRF検査は実施された測定を用いて行われなければなりません。
(このテストは、SMAケーブルを介してスペクトラムアナライザーにコネクテッドされたDUTサンプルを用いて進行中の測定を行います。)

したがって、1組の被測定デバイス(DUT)のみを使用して伝導測定を行う場合、第12.2章を参照すべきでしょうか?

Re: IW611 RU setup

こんにちは@SA2


測定には標準的な試験方法を用いることが推奨されます。SOすれば、検査結果と比較して問題がないか調べることができます。


よろしくお願いいたします。

ショーン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-01-2026 03:31 AM
Updated by: