2397577_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2397577_zh-CN

2397577_zh-CN

关于 eMIOS DMA 请求映射的说明

各位同事好,

我目前在 DMA 模式下使用 eMIOS1_CH13 连接 LiPS 传感器。该配置使用 DMA 通道 0 和 DMAMUX0。

在查看 S32K3xx DMAMUX 映射 Excel 时,我发现对于 eMIOS1,DMAMUX0 下只列出了 DMA 请求 0、1、9 和 10。但是,我的应用程序配置为使用 eMIOS1_CH13。

请您澄清以下问题:

eMIOS1_CH13 应该使用哪个 DMA 请求源?
eMIOS1_CH13 是否支持 DMA 触发,还是 DMA 支持仅限于与 DMA 请求 0、1、9 和 10 对应的 eMIOS 通道?
感谢您的支持。

顺祝商祺!

乔斯纳·萨吉利

Re: Clarification on eMIOS DMA Request Mapping

您好,

根据 S32K3 DMAMUX 映射,eMIOS 仅为通道 0、1、9、10、16、17、18 和 19 提供 DMA 请求源。只有这些 eMIOS 通道才能生成 DMA 请求。

由于 eMIOS1_CH13 不是这些通道之一,因此它在 DMAMUX 中没有专用的 DMA 请求源,不能直接触发 eDMA 传输。如果需要 DMA 触发,请使用与可用 DMA 请求源(0、1、9、10、16、17、18 或 19)关联的 eMIOS 通道之一。

BR,彼得

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
4 weeks ago
Updated by: