2397577_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2397577_ja-JP

2397577_ja-JP

eMIOS DMA要求マッピングに関する説明

こんにちは、チームの皆さん、

現在、LiPSセンサのDMAモードではeMIOS1_CH13を使っています。この構成はDMAチャネル0とDMAMUX0を使用します。

S32K3xx DMAMUXマッピングExcelをレビューしていると、eMIOS1ではDMA要求0、1、9、10のみが記載されていることに気づきましたDMAMUX0。しかし、私のアプリケーションはeMIOS1_CH13を使うように設定されています。

以下の点を明確にしていただけますか?

どのDMA要求ソースを使うべきかeMIOS1_CH13?
eMIOS1_CH13 DMAトリガーをサポートしていますか?それともDMAはDMAリクエスト0、1、9、10に対応するeMIOSチャネルに限定されているのでしょうか?
ご支援ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。

ジョツナ・サギリ

Re: Clarification on eMIOS DMA Request Mapping

こんにちは、

S32K3 DMAMUXマッピングによると、eMIOSはチャネル0、1、9、10、16、17、18、19に対してのみDMAリクエストソースを提供します。これらはDMA要求を生成できる唯一のeMIOSチャネルです。

eMIOS1_CH13はこれらのチャネルの一つではないため、DMAMUX内に専用のDMA要求ソースがなく、eDMA転送を直接トリガーすることはできません。DMAトリガーが必要な場合は、利用可能なDMAリクエストソースに関連するeMIOSチャネルのいずれか(0、1、9、10、16、17、18、または19)を使用してください。

BR、ペトル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
3 weeks ago
Updated by: