「power」関数のAPIの使い方を知りたいです。SDKを通じて、この関数は特定の関数に直接使えることがわかりました。しかし、iap APIとは異なり、エントリーポイントや使用方法に関する説明は提供されていません。
1123HENRY_0-1784703504100.png
1123HENRY_1-1784703542044.png
こんにちは、 @jcxzさん
はい、おっしゃる通りです。
POWER APIのより詳細な説明を含む他のSDKを参照することもできます。
BR
アリス
私のLPC54S018はNXPのウェブサイトからSDKをダウンロードしました。PowerAPI、ClockAPIなどの機能が含まれています。
例えば、POWER_SetVoltageForFreq(...) など。
また、API関数を呼び出すためのエントリーポイントとプロトタイプについても説明しています。
LPC54113についても同様だと思います。