我从 github 下载了 imx-oei-master,并使用 make 生成了 oei-m33-ddr.bin 和 oei-m33-tcm.bin。我尝试将图像构建为图片附件。
我有一些问题:
1. 我的设置是否正确?
2. 在“类型”中,我看到了很多项目。我不知道该选哪个?
3. 在“加载地址”和“入口点”中,我的设置是否正确?我只在 oei-m33-ddr.map 中看到了 CM33_TCMU_OFFSET = 0x1ffc0000。我甚至都没听说过lpddr5。
4. 在“图像类型”中,我还看到了很多项目。我不知道该选哪个?顺便问一下,“类型”和“图像类型”有什么区别?
5. 在“容器集”中,我应该选择主图像还是辅助图像?
请参考此处的指南来构建 i.MX95 启动映像: https://docs.mcuxpresso.nxp.com/secure/26.06/06_processor_specific_workflow.html#i-mx-95-bootable-im...
它详细描述并展示了所需的图像。
另请注意,在添加映像“OEI DDR no QB”时,可以为 i.MX95 B0 设备选择 DDR 快速启动二进制文件,如下所示:
image-2026-07-24-17-41-23-792.png
image-2026-07-24-17-40-38-998.png
感谢您的快速回复。