2397407_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2397407_ja-JP

2397407_ja-JP

i.MX93 FRDM: 「imx93-11x11-frdm-waveshare-7inch-c-panel.dtb」はどこにありますか?

「 FRDM-IMX93 ボードユーザーマニュアル 」 UM12181 - Rev 3.0、2026年1月23 日の指示に従っています。

説明書に従って、 i.MX93 FRDMボードをWaveshare LCDに接続しようとしています。

セクション3.1.3「ソフトウェア構成アップデート」 28ページには、以下を実行すると書かれています:

$setenv fdtfile imx93-11x11-frdm-waveshare-7inch-c-panel.dtb

しかし、この dtb ファイル ( imx93-11x11-frdm-waveshare-7inch-c-panel.dtb ) は私のイメージには含まれておらず、参照イメージ ( LF_v6.6.36-2.1.0_images_FRDM_4.0_IMX93 ) にも含まれていません。

imx93-11x11-frdm-waveshare-7inch-c-panelデバイスツリーのソースはどこで見つけられますか?

どうもありがとうございました!

FRDM-i.MX93

Re: i.MX93 FRDM: Where is "imx93-11x11-frdm-waveshare-7inch-c-panel.dtb"?

こんにちは、 @TomFoy1 さん。

NXPサポートまでご連絡いただきありがとうございます。

このボード向けに最初に公開されたイメージでは、デバイスツリーはimx93-11x11-frdm-dsi.dtbという名前でした。後のリリースでは、 imx93-11x11-frdm-waveshare-7inch-c-panel.dtbに名前が変更されました。

imx93-11x11-frdm-dsi.dtb をお試しください。

よろしくお願いします、
チャビラ

 

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-23-2026 02:31 AM
更新者: