我有一个 LS1021A 物联网芯片和一个基于该芯片的原型板。两者都使用引导加载程序。
它在物联网板上运行完美,但在我的板上,以太网端口出现TX超时错误。我发出几个 ping 请求后,发送超时,然后又发出更多 ping 请求。这使得TFTP几乎无法使用。
当然,硬件方面也存在差异。我们的 MAC 连接到 BCM54616S,然后连接到 LAN9514。自动协商的上限为 100FD。TX超时在环回模式下也会发生。
为了传输数据,我必须在我的板子上的 TBI PHY 中设置 SGMII_AN 位,而 IOT 则不需要这样做(IOT 可以协商 1000FD)。
不确定为什么TX信号如此不稳定。这是否与速度限制有关?
你好,
对于 100FD SGMII,请在原型板的引导加载程序中验证以下项目:
设置 LS1021A eTSEC 用于 SGMII 100 Mbps
ECNTRL[TBIM] = 1ECNTRL[SGMIIM] = 1ECNTRL[R100M] = 1MACCFG2[I/F Mode] = 01表示 10/100 模式R100M = 1 。重置和编程内部 TBI PHY。RM 指出 SGMII 使用 TBI 寄存器集,并且对于所有接口模式(包括 SGMII)重置 TBI 非常重要。
保持SGMII_AN设置为 TBI SGMII_AN位“必须设置为 1”。因此,您的电路板只有在设置此位后才会发送数据,这并不奇怪;这表明您的引导加载程序初始化对于此 PHY/MAC 模式不完整。
不要依赖 100 Mbps 下的 1G 式 SGMII AN 行为。已知 LS1021A 报告显示,100 Mbps SGMII 操作在链路循环后会出现“SGMII 链路不正常”或间歇性无数据包行为,而 1G 操作则正常。这并不能证明您的 TX 超时的确切根本原因,但这足以证明 100FD SGMII 配置是一个强烈的怀疑对象。
回环结果很重要。如果您的“环回模式”是外部 PHY 环回或 SGMII 侧环回,则 100FD SGMII/TBI 设置仍然可能参与其中。如果是内部 MAC/eTSEC 环回,那么外部 BCM54616S/LAN9514 路径基本无关紧要,我会重点关注 eTSEC 初始化、描述符环处理、缓存一致性和 TX 停止/错误状态。
为了进行调试,请检查超时发生时 eTSEC TX 停止状态。RM 表示,当 eTSEC 不再处理来自 TxBD 环的发送帧时,会设置发送停止位;可重复出现的原因包括总线错误、无效的 BD/数据地址、无法纠正的 BD/数据读取错误以及 TxBD 编程错误,例如Ready = 1长度为0 。还要检查是否看到IEVENT_BSY ;NXP 的资料将 BSY 描述为由于缓冲区不足/软件无法足够快地服务于 BD 环而导致的 RX 帧丢失,这是一种软件/BD 环的症状,而不是纯粹的 SGMII 电气症状。
推荐的分离步骤:
1.强制外部PHY为 100FD ,如果需要,不进行铜缆自动协商。2.强制LS1021A MAC / eTSEC 为SGMII 100 Mbps :
TBIM = 1 , SGMIIM = 1 , R100M = 1 , MACCFG2 I / F模式= 10 / 100。3. 设置 SGMII 模式后 RESET / 重新初始化 TBI 。4.设置TBI SGMII_AN = 1。
5.确认TBI链路/ AN状态、 eTSEC ECNTRL / MACCFG2和PHY SGMII侧状态。6.超时时,转储IEVENT 、 TX停止寄存器、 DMA状态和TXBD环内容。
此致敬礼
在发送函数中添加消息或 1 毫秒延迟,可以确保数据正确传输而不丢失。
我在发送函数中为 TX 描述符添加了 DMA 刷新,这很有帮助。不过,考虑到描述符是在非缓存内存中分配的,这应该不是必要的。这可能是我添加了 LPAE 支持的 MMU 库的缺陷。
现在我想起来了,很久以前我删除了 enet 设备节点中的 dma-coherent 属性,这足以让 LS1021A-IOT 工作。这样会在为描述符分配未缓存内存时强制执行 DMA 刷新。但是发送函数中没有缓存刷新,无法更新每个数据包的 TX 描述符。不确定为什么在我的原型机上不起作用(频率不同,DDR3L 与 DDR4 的区别……)
您好,
感谢您提供的详细调查结果——您发现的解决方法组合(1 毫秒延迟、手动 DMA 刷新和删除dma-coherent )是缓存别名问题的典型特征。以下是根本原因分析和推荐的修复方案。
根本原因:TX描述符区域中缓存的虚拟别名
LS1021A ENET DMA 是一个非缓存一致性总线主控器——它直接读取 DDR,无法访问 CPU 缓存。LS1021A 上 gianfar 的正确操作模型是非一致性软件管理模型:描述符分配在非缓存内存中,每当 CPU 更新描述符字段时,都会显式调用dma_sync_* 。
您的 LPAE 更改最有可能引入的是描述符物理地址范围的页表项,该条目携带错误的缓存属性——普通写回而不是设备或普通不可缓存。这为同一物理内存创建了两个具有不同缓存性的虚拟别名:分配路径(通过dma_alloc_noncoherent )将其映射为未缓存,但发送函数中每个数据包的 TX 描述符更新路径通过缓存别名访问它。CPU 将更新后的描述符字段写入缓存行,这些字段永远不会到达 DDR,导致 ENET DMA 读取到过时的数据并出现欠载。
为什么你的三种变通方案都掩盖了同一个缺陷
1 毫秒延迟/消息插入:在低负载下,增加足够的延迟,使 CPU 回写缓冲区自然耗尽——与时间相关,在流量或频率变化时会失效。
发送函数中的手动dma_flush :强制在 DMA 读取描述符之前执行缓存清理到 PoC 的操作——这是正确的行为,但如果该区域确实没有缓存,则无需执行此操作。
从 enet 设备节点中移除dma-coherent :导致内核在提交之前对每个 TX 描述符调用dma_map_single() / dma_sync_single_for_device() ,从而显式地清除缓存——这也是正确的,并解释了为什么 LS1021A-IOT 无需发送路径刷新即可可靠地工作。
缺少发送路径刷新是关键所在。LS1021A-IOT 在移除dma-coherent后可以正常工作,因为内核的 DMA 映射层会自动插入同步信号;你的原型没有这条路径,因为 LPAE 的更改改变了描述符区域的缓存属性,而没有重新引入同步信号。
DDR3L 与 DDR4 的频率差异
这不是根本原因。不同的动态随机存取存储器(DRAM)类型和频率会改变写入延迟和缓冲区漏电时间,这就是为什么故障在您的原型上更明显的原因——但根本缺陷是架构上的,在足够的负载下,两个板上都会出现这种缺陷。
推荐修复方案
正确且自洽的解决方案是将以下两种方法结合起来:
将dma-coherent从 enet 设备节点中移除(非相干模型)。这导致内核 DMA 层在通过dma_alloc_noncoherent分配的描述符的 DMA 所有权转移之前自动发出dma_sync_single_for_device() 。
在 TX 发送路径中,于每个数据包上写入 TX 描述符字段( status 、 data_length 、 data_pointer )的位置,添加显式的dma_sync_single_for_device()调用。这是你手动添加的冲洗——但在编写TDAR之前,应该正式地将其放置为dma_sync_single_for_device(dev, desc_dma_addr, sizeof(txbd), DMA_TO_DEVICE) 。无论 MMU 如何对描述符区域进行归属,该模型都明确且正确。
另外,审核分配给 ENET 描述符使用的物理地址范围的AttrIndx / TEX+C+B字段的 LPAE MMU 库更改。描述符池应映射为 Device-nGnRnE(强有序)或 Normal Non-cacheable — 而不是 Normal Writeback。您可以通过在分配后检查描述符池的虚拟地址,使用内核的ptdump调试接口来验证实际使用的属性。
你添加的 DMA 刷新不是一种权宜之计,而是正确的机制。真正的缺陷在于它一开始就不在发送路径中,而 LPAE 的更改暴露了这一点,因为它们改变了该区域的有效缓存性。
此致