2397358_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2397358_ja-JP

2397358_ja-JP

LX2160A:SerDesレーンを使わないレシーバのプルダウンバリュー

こんにちは、

チップ: LX2160A

アプリケーションノートAN5407には、SerDesレーンを使用しない場合にプルダウンを指定しています:

もし一部のSerDesレーンがノーコネクトなら、その受信ピンをGNDに引き下げてください。

プルダウンの価値を教えていただけますか?それともレシーバのピンを直接GNDに接続すべきでしょうか?

ありがとうございます。

Re: LX2160A: Pull down value on receiver for SerDes lanes not used

こんにちは、

AN5407の「 受信機ピンをGNDに引き下げる」 という言語は、方法について意図的に曖昧にしています。NXPの明確化は、GNDへの直接の0 Ω接続が正しく推奨されるアプローチであるということです。

SerDesの電源オフ

RXピンがGNDに接続されている場合でも、SerDesブロックに電源が供給されたままの場合は、AN5407ではファームウェアを介して未使用のレーンを電源オフにすることを推奨しています。PBIフェーズ中にGeneral Control 0レジスタを設定して、未使用のSerDesレーンを電源オフにします。SerDesブロック全体が既に電源オフになっている場合は、個々のレーンの電源オフは不要です。


よろしくお願いします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
4 weeks ago
Updated by: