我的客户一直在使用我提供的 ICODE SLI 芯片,但该芯片已经停产了。我们正在尝试切换到 ICODE SLIX,但客户的 RFID 阅读器无法识别它。
你好,
ICODE SLIX 旨在向后兼容 ISO15693 级别的 ICODE SLI,因此读卡器至少应该在盘点期间检测到 SLIX UID。如果读卡器无法识别,请先检查故障是出在射频存货层面还是出在应用程序的标签识别逻辑层面。常见原因包括 AFI/UID 过滤、硬编码的 SLI 产品识别、旧的读卡器固件,或者在迁移过程中使用 SLIX 特有的网络安全/功能。对于第一个测试,禁用 AFI 过滤和标签白名单,执行标准的 ISO15693 清单,读取 UID/DSFID/AFI,然后将应用程序的接受逻辑与旧的 SLI 标签进行比较。
此致
请将此帖移至合适的社区。这不是Coldfire或68k零件。