2397114_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2397114_zh-CN

2397114_zh-CN

MCXN547:有多少个增强型 Flex PWM 实例可用?

参考手册提到 MCXN547 中有 2 个 PWM 模块实例(PWM0 和 PWM1)。然而,在头文件(MCXN547_cm33_core0_COMMON.h)中,PWM0 的基地址已包含在内,但 PWM1 的基地址未包含在内。

我正在使用 MCXN547VKLT 器件,并计划使用引脚 17(端口 2_3)作为 PWM 输出。MCXN547 数据手册表明端口 2_3 可以配置为 ALT5 - PWM1_B2 功能。但是,如果我使用 MCUXpresso IDE 中的引脚配置工具,则没有选项可以选择引脚 17(端口 2_3)作为 ALT5 - PWM1_B2 功能。

因此,我想确认一下,MCXN547VKLT 是否支持 2 个增强型 Flex PWM 实例。

时钟|计时器MCX NRe: MCXN547: How many Enhanced Flex PWM instances are available?

你好@JawaharA

感谢你的帖子。

我可以确认 MCXN547VKLT 只有一个 FlexPWM 模块 (FlexPWM0)。

参考手册和引脚复用表是几个 MCX N 系列设备(N94/N54/N53/N52/N24)通用的,因此它们可能包含与某些设备变体上不存在的外围设备相关的信号。
有关设备特定功能的可用性,请参阅数据表中的表 4(功能比较)。根据此表可知,MCXN547VKLT 上没有 FlexPWM1。

Celeste_Liu_0-1784629787830.png

因此,尽管 P2_3 在通用引脚复用表中被列为 PWM1_B2,但 MCXN547VKLT 不支持该功能,因此 MCUXpresso 配置工具中没有该功能。

希望对您有所帮助。如果您还有其他问题,请告诉我。

BR

塞莱斯特

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
2 weeks ago
Updated by: