2397114_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2397114_ja-JP

2397114_ja-JP

MCXN547: 利用可能な拡張Flex PWMインスタンスはいくつありますか?

リファレンス・マニュアルには、PWMモジュールの2つのインスタンス(PWM0とPWM1)がMCXN547で提供されていると記載されています。しかし、ヘッダーファイル(MCXN547_cm33_core0_COMMON.h)では、PWM0のベースアドレスは含まれていますが、PWM1のベースアドレスは含まれていません。

私はMCXN547VKLTという部品を使用しており、PWM出力にはピン17(ポート2_3)を使用する予定です。データシートMCXN547、ポート2_3はALT5 - PWM1_B2機能として設定可能とされています。しかし、MCUXpresso IDEのピン設定ツールを使うと、ALT5 - PWM1_B2機能のためにPin17(ポート2_3)を選択するオプションがありません。

そこで、MCXN547VKLTが2つのEnhanced Flex PWMインスタンスをサポートしているかどうかを確認したいです。

クロック|タイマーMCX NRe: MCXN547: How many Enhanced Flex PWM instances are available?

こんにちは、 @JawaharA さん

投稿ありがとうございます。

MCXN547VKLT FlexPWMモジュールは1つ(FlexPWM0)しか持っていないことは確認できます。

リファレンス・マニュアルとピンマックステーブルは、いくつかのMCX Nシリーズデバイス(N94/N54/N53/N52/N24)に共通しているため、すべてのデバイスバリアントに存在しないペリフェラルに関連する信号が含まれている場合があります。
デバイス固有の機能の利用可否については、データシートの表4(機能比較)を参照してください。この表に基づくと、FlexPWM1はMCXN547VKLTでは利用できません。

Celeste_Liu_0-1784629787830.pngCeleste_Liu_0-1784629787830.png

したがって、P2_3は共通ピンマルチプレクサテーブルではPWM1_B2として記載されていますが、MCXN547VKLTではこの機能はサポートされていないため、MCUXpresso Config Toolsでは利用できません。

お役に立てば幸いです。他に質問がありましたら、お気軽にお知らせください。

BR

セレステ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
4 週間前
更新者: