2397106_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2397106_zh-CN

2397106_zh-CN

IMX95EVK-19-REV-A1 闪存问题

尊敬的恩智浦:


我尝试将 linux 镜像( 6.18.20_2.0.0/ 6.18.2_1.0.0/6.12.49_2.2.0 )刷入IMX95LP5-19 EVK REV A1上的 eMMC/SD 卡,但均未成功。

命令提示符显示[HID(W): LIBUSB_ERROR_PIPE (-9) ] SDPS: 启动 -f imx-boot-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all。

IMX95LPD5EVK-19CM:L6.18.2 版本的 UUU eMMC 闪存出现故障(Linux 和 Windows 系统均出现 LIBUSB 错误)

上述参考资料提到 A1 芯片不支持官方网站上的当前镜像(6.12.34 没有 IMX95EVK 补丁)。所以我想知道是否有未公开的官方链接包含合适的图片?


期待您的回复,谢谢。


BR/david


以下是IMX95LPD5EVK-19CM 的参考信息:L6.18.2 版本的 UUU eMMC 闪存出现故障(Linux 和 Windows 系统均出现 LIBUSB 错误)

Re: IMX95EVK-19-REV-A1 flash problem

A1 硅:推荐的 电路板支持包 为LF 6.6.52_2.2.x

请下载演示镜像L6.6.52_2.2.2_MX95

并使用镜像 imx-boot-imx95-a1-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all

我刚刚验证了以下命令,它有效。

uuu.exe -b emmc imx-boot-imx95-a1-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_all

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-22-2026 02:37 AM
Updated by: