2397023_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2397023_zh-CN

2397023_zh-CN

使用NXP MBDT工具箱开发操作系统并将其集成到Simulink中是否可行?

大家好,
我的目标是评估使用 MATLAB/Simulink、Embedded Coder 和 NXP MBDT 为 NXP S32G3 开发完整的裸机操作系统/软件平台的可行性。

目标是在 Simulink 中开发完整的软件栈,使用 Embedded Coder 生成 C 代码,并将生成的代码直接部署到 S32G3 Gold Box 上,而无需依赖外部操作系统、RTOS 或 AUTOSAR BSW。

具体来说,我想了解使用 NXP MBDT 在技术上是否可行,能否在 S32G3 上为 Cortex-A 内核和 Cortex-M 内核实现软件,生成的软件能够处理系统初始化、调度、中断管理、内存管理、硬件抽象、外设初始化、IPC 机制以及操作系统通常提供的其他服务。

我了解到启动 ROM 是硬件驻留的,并且在应用程序之前执行。我的目标是尽可能地使用 NXP MBDT 工作流程,通过 Simulink 生成的代码来实现硬件启动过程之后的所有操作。

因此,我的主要问题是:

1. 使用 NXP 基于模型的设计工具箱以及 MATLAB/Simulink 和 Embedded Coder,为 S32G3 开发一个完整的裸机软件平台(类似操作系统的框架),同时面向 Cortex-A 和 Cortex-M 内核,在技术上是否可行?如果 MBDT 工作流程存在任何限制,能否请您说明哪些部分仍然需要手写 C 代码或汇编代码?

据我了解,MBDT是由NXP公司开发的。但是,如果这个问题更适合由 NXP MBDT 团队解答,请您指点我到合适的联系方式或支持渠道。

感谢您的指导。

Re: Is it feasible for developing the OS using NXP MBDT toolbox which will be integrated to simulink

你好, @charan032001

感谢你的帖子。

我注意到另一个帖子也提到了这件事,而且已经有人回复了。

感谢您对恩智浦产品的关注。


BR

陈银

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a month ago
Updated by: