2397023_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2397023_ja-JP

2397023_ja-JP

Simulinkに統合されるNXP MBDTツールボックスを使用してOSを開発することは実現可能でしょうか?

こんにちは、チームのみなさん。
私の目的は、MATLAB/Simulink、Embedded Coder、NXP MBDTを用いて、NXP S32G3向けの完全なベアメタルオペレーティングシステム/ソフトウェアプラットフォームを開発する実現可能性を評価することです。

目標は、Simulinkで完全なソフトウェアスタックを開発し、Embedded Coderを使ってCコードを生成し、生成されたコードを外部オペレーティングシステムやRTOS、AUTOSAR BSWに依存せずに直接S32G3 Gold Boxにデプロイすることです。

特に、NXP MBDTを用いて、Cortex-AコアとCortex-Mコアの両方をS32G3上で実装し、生成されたソフトウェアがシステムの初期化、スケジューリング、割り込み管理、メモリ管理、ハードウェア抽象化、周辺機器初期化、IPCメカニズム、その他オペレーティングシステムで通常提供されるサービスとして技術的に実装できるかどうかを理解したいです。

Boot ROMはハードウェア上に常駐しており、アプリケーションより先に実行されると理解しています。私の意図としては、ハードウェアの起動プロセス以降のすべての処理を、可能な限りNXP MBDTワークフローを通じてSimulinkで生成されたコードを使用して実装することです。

したがって、私の主な質問は次のとおりです。

1. NXP Model-Based Design ToolboxとMATLAB/Simulink、Embedded Coderを組み合わせて、Cortex-AおよびCortex-Mの両方を対象としたS32G3向けのベアメタルソフトウェアプラットフォーム(OS風フレームワーク)を開発することは技術的に実現可能か?MBDTのワークフローに制限がある場合、どの部分が手書きのCやアセンブリを必要とするのかを明確に教えていただけますか?

MBDTはNXPによって開発されたものだと理解しています。しかし、もしこの質問にNXP MBDTチームがより適切に回答できる場合は、適切な連絡先やサポートチャネルをご案内していただけるとありがたいです。

ご指導ありがとうございました。

Re: Is it feasible for developing the OS using NXP MBDT toolbox which will be integrated to simulink

こんにちは、 @charan032001

投稿ありがとうございます。

別のスレッドで言及され、返信もあったのに気づきました。

NXPの製品にご関心いただきありがとうございます。


BR

チェイン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
4 weeks ago
Updated by: