2397010_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2397010_zh-CN

2397010_zh-CN

内部 DCDC DCDC_ANA_SENSE 和 VOUT_DCDC_1V8/DCDC_ANA 存在问题

尊敬的NXP支持团队:


在使用 MX RT1172 定制板时,在捕获DCDC_ANA_SENSE波形时,我们发现初始上升到 1.9V,然后稳定在 1.51V。

请问这是什么原因造成的?我附上了波形图和原理图供您参考。

deeporbit_0-1784609948051.pngdeeporbit_0-1784609948051.pngdeeporbit_1-1784609973813.jpegdeeporbit_1-1784609973813.jpeg

期待您的回音。

此致,

深的

Re: Issue with internal DCDC DCDC_ANA_SENSE and VOUT_DCDC_1V8/DCDC_ANA

@deeporbit

非常感谢您对我们产品的关注以及对我们社区的使用。

根据提供的波形,VOUT_DCDC_1V8(DCDC_ANA_SENSE)的稳态电压约为1.51V,这与预期行为不符。在 MIMXRT1170-EVKB 上,我进行了测试,发现 DCDC_1V8_OUT 电源轨稳定在约 1.8 V。

我建议您检查以下内容:

1:确认 DCDC_ANA_SENSE 已正确连接到 VOUT_DCDC_1V8,并检查 0Ω 反馈电阻 R166 是否已正确安装和焊接。

2:检查是否有任何外部 1.8V 稳压器、外设、电平转换器或其他功率域连接到 VDD_1V8 / VOUT_DCDC_1V8 电源轨,并且可能对该电源轨进行拉动或反向驱动。

3:检查连接到 DCDC_ANA / VOUT_DCDC_1V8 的总负载。DCDC_ANA 的负载不得超过其规定的输出能力 150 mA。

mayliu1_1-1784626389774.pngmayliu1_1-1784626389774.png

4:如果可能,隔离下游 1.8 V 负载,再次测量 VOUT_DCDC_1V8。如果隔离后电源轨电压恢复到 1.8 V 左右,则问题可能与负载过大或外部电路连接到 1.8 V 电源轨有关。


此致,

5月

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1ヶ月前
更新者: