2397010_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2397010_ja-JP

2397010_ja-JP

内部DCDC DCDC_ANA_SENSEおよびVOUT_DCDC_1V8/DCDC_ANAに関する問題

親愛なるNXPサポートチームの皆様、


MX RT1172を搭載したカスタムボードで作業中に、 DCDC_ANA_SENSEの波形をキャプチャしたところ、最初に1.9Vまで上昇し、その後1.51Vで安定することがわかりました。

なぜこうなるのか教えてもらえますか?参考のために波形と回路図を添付しました。

deeporbit_0-1784609948051.pngdeeporbit_1-1784609973813.jpeg

あなたからの返信を楽しみにしています。

よろしくお願いいたします。

深い

Re: Issue with internal DCDC DCDC_ANA_SENSE and VOUT_DCDC_1V8/DCDC_ANA

こんにちは、 @deeporbit さん

私たちの製品にご関心を寄せ、コミュニティをご利用いただき、本当にありがとうございます。

提供された波形に基づくと、VOUT_DCDC_1V8 (DCDC_ANA_SENSE) の定常状態電圧は約 1.51 V であり、これは期待される動作と一致しません。MIMXRT1170-EVKBでテストしたところ、DCDC_1V8_OUTレールは約1.8Vに安定化することが分かりました。

以下の点を確認することをお勧めします。

1: DCDC_ANA_SENSEが正しくVOUT_DCDC_1V8に接続されているか確認し、0 Ωフィードバック抵抗R166が正しく埋め込まれてはんだ付けされているか確認してください。

2: 外部の1.8Vレギュレーター、ペリフェラル、レベルシフター、その他の電源領域がVDD_1V8/VOUT_DCDC_1V8レールに接続されていて、レールを引き寄せたり逆動させたりしている可能性があるか確認してください。

3: DCDC_ANA / VOUT_DCDC_1V8に接続された総負荷を確認してください。DCDC_ANAにかかる負荷は、規定の出力能力である150mAを超えてはならない。

mayliu1_1-1784626389774.png

4: 可能であれば、下流の 1.8 V 負荷を分離し、VOUT_DCDC_1V8 を再度測定します。レールが絶縁後に約1.8Vに戻る場合、問題は過剰な負荷か1.8Vレールに接続された外部回路に関連している可能性が高いです。


よろしくお願いします、

5月

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
4 週間前
更新者: