2396971_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2396971_zh-CN

2396971_zh-CN

S32G274 觉醒异常

您好,NXP团队:

项目背景:

我们有两个 S32G274 芯片放置在同一块板上,分别称为芯片 1 和芯片 2。芯片 2 是芯片 1 的备份——也就是说,当芯片 1 发生故障时,芯片 2 将接管其功能。

问题描述:

两个 S32G 芯片均按照指令进入睡眠状态:MCU 进入待机状态,PMIC 进入待机状态。它们可以通过 CAN 或 KL15 唤醒。在一次测试中,我们发现芯片 1 正常唤醒并正常工作,但芯片 2 无法正常工作。

通过测量 PMIC 电压,我们发现 PMIC 输出 3.3V、1.8V、1.1V 和 5V,因此 PMIC 供电电压正常。但是,芯片 2 的串口没有输出,这意味着它还没有进入 A 核心。当时我们怀疑它卡在了引导加载程序阶段。

然后我们测量了芯片温度:芯片 1 为 50°C,而芯片 2 为 40°C。为了确定芯片 2 卡在哪里,我们通过切断主电源并重新接通电源来恢复芯片 2,并进行了以下测试:

  1. 停止芯片2 while(1) 加载 A 核时出现循环——芯片温度为 45°C。
  2. 停止芯片2 while(1) 时钟初始化前的循环——芯片温度为 42°C。
  3. 通过不断短接复位引脚,使芯片 2 始终处于复位状态——芯片温度为 40°C,与故障期间观察到的温度相符。

问题概述:

我们怀疑芯片 2 的唤醒功能运行异常,导致芯片 2 一直处于复位状态。然而,确切的根本原因仍不清楚。

请您协助我们分析可能的原因,并就如何进一步调试此问题提供建议?

期待你的答复。

此致敬礼,陈寅

Re: S32G274 Wake-up abnormality嗨,乔伊,

感谢您的及时回复。以下是我们针对您问题的解答:

问题 1:Chip2 无法唤醒的问题是概率非常低的问题。我们已经运行了近一年,只遇到过这一个案例,因此很难重现。

问题 2:芯片 1 和芯片 2 都是通过 CAN 消息唤醒的。Chip1 和 Chip2 的代码逻辑是一致的,可能的区别仅在于主要逻辑执行和故障转移处理部分。

问题 3:备用输入流程如下:

M 核通过 IPCF 通知 A 核。
A核心执行关机程序。
A 核心向 PMIC 发送命令,使其进入待机状态。
M核心进入待机模式。
如果您需要任何其他信息或日志以供进一步分析,请告知我们。

期待你的答复。

此致
Re: S32G274 Wake-up abnormality

你好,Jerry_cao

请问您能否提供更多信息?
1.Chip 2 无法唤醒的现象只出现在你的作品中。可以重现吗?
2. 芯片 1 和芯片 2 是否通过 KL15 同时觉醒?
3. 你们的待机和唤醒流程是什么?M核心和A核心都参与其中吗?M 核心是否先关闭 A 核心,然后 M 核心进入待机状态?

BR

乔伊

Re: S32G274 Wake-up abnormality

你好, Jerry_cao

感谢您的回复和详细信息。

1.关于 Chip2 无法唤醒的情况,M 核心是否已唤醒,A 核心是否有任何日志?是否获得了任何关于芯片的有用信息?

2.故障是否在芯片的正常工作范围内?
3. 只有这一块电路板存在这个问题吗?其他主板也有这个问题吗?温度测试可能不足以分析问题所在。它建议您尝试实施自动化测试方法,看看是否可以再次重现该问题。

BR

乔伊

Re: S32G274 Wake-up abnormality嗨,乔伊,

感谢您一直以来的支持。

经过进一步调查,我们找到了根本原因:问题与外部看门狗(GPT 驱动程序)的喂食操作有关。

目前的研究结果:

如果在代码的开头就禁用外部看门狗,则待机状态和唤醒状态都能正常工作,没有任何问题。

如果仅在进入待机状态之前禁用外部看门狗(而它在主逻辑期间正常运行),则问题仍然会重现。

这表明看门狗喂食操作干扰了待机进入时间。我们目前的假设是,发送到 PMIC 以进入待机状态的命令可能会受到看门狗馈电操作的干扰,从而导致时序违例,阻止设备正确进入待机状态。

问题:

请问您能否帮忙分析一下看门狗喂食操作(GPT 驱动程序)是否会影响 PMIC 待机进入命令的时序?
PMIC 待机进入命令是否有特定的顺序或时序要求需要遵循?
S32G 平台上的看门狗外设和 PMIC 待机进入序列之间是否存在已知的时序限制?
期待你的答复。

此致
Re: S32G274 Wake-up abnormality

你好,Jerry_cao

您的意思是,您怀疑 Chip2 SoC 已进入待机模式,但 PMIC 未能正确进入待机模式,因此导致无法唤醒吗?

我会帮您查看待机命令和看门狗是否存在时间或顺序限制,如有任何进展,我会回复您。

另外,您还可以参考 AN12880 查看相关信息。

https://www.nxp.com.cn/webapp/Download?colCode=AN12880&lang_cd=zh

BR

乔伊

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: