2396962_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2396962_ja-JP

2396962_ja-JP

MFS2323BMBA5EP OTP構成の競合:SPIとI2Cモードの識別

NXPのエンジニアおよびコミュニティの専門家の皆様へ

現在、以下の方法で開発中です MFS2323BMBA5EP セーフティ SBCで、設定ファイルとデータシートレポートの間でOTPの工場出荷時設定に関する大きな矛盾に直面しました。この点についてご説明いただけると大変ありがたいです。

設定の競合:

  • 1. 証拠 .cfg ファイル:
    私の FS2320_BA5_CONFIG_Rev_A.cfg ファイルには、直接レジスタ値があります。
    0x30 : 0x00
    FS23データシート(表229)によると、 OTP_MAIN_SYS_I2C_CFG

    • ビット4( SPI_EN_OTP  0 手段 I2Cは有効、SPIは無効です 1 SPIが有効になっていることを意味します。

    • ビット3~0 ( I2CDEVADDR_OTP ) : 0000 意味する I2Cスレーブアドレスは 0x20
      これは明らかに、このチップが工場出荷時に構成されていることを示唆しています。 I2Cモード

  • 2. 構成レポートPDFからの証拠:
    しかし、私の R_MFS2323BMBA5_Rev_A_test.pdf 文書、 表2. デバイスのOTP設定、レポートには明示的に記載されています。
    SPI有効化:SPIピンが有効になっています
    これはハードウェアピンがロックされていることを示唆しています SPIモード

私の実際のハードウェアテスト結果:

MCU(S32K344)をSPIマスターとして設定し、このPMICと通信させたとき:

  1. MISOピンは一定のままです 0.3V (内部プルダウン抵抗が弱い高インピーダンス状態を示しており、スレーブ側がラインを駆動していないことを意味します。)

  2. PMIC側のSCKピンは、実際には独自にクロック信号を出力していた。

  3. チップがOTPエミュレーションモードに固定されているか、I2Cスレーブとして設定されている可能性があり、それが原因でSPI通信が完全に失敗しているのではないかと考えています。

私の具体的な質問:

  1. 確認いただけますか MFS2323BMBA5EPの実際の工場出荷時OTP設定ですか?それはSPIですか、それともI2Cですか?

  2.  の間に対立が生じたとき。cfg registerファイル(0x30 : 0x00)とPDF設定レポート、どちらが絶対的なハードウェアの真実と考えられるべきでしょうか?PDFレポートにドキュメントの誤りが含まれている可能性はありますか?

(添付しました) FS2320_BA5_CONFIG_Rev_A.cfg そして R_MFS2323BMBA5_Rev_A_test.pdf (参考としてこの投稿を参照してください)。

ご協力ありがとうございます!

Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identificationはい、ありがとうございます。
Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identification

どちらの会社にお勤めですか?現在、お客様はご自身のメールアドレスを使用されていますが、これは優先度の低い(経営幹部レベルの)顧客とみなされます。

これには、回路図とCRCドライバに関連する一連の事項を確認する必要があります。

会社のメールアドレスを使ってチケットを送信することをお勧めします。

Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identification

現状では不可能です。デバッグモードで通信しています。344ピンのSCK波形とMOSI波形を個別にテストしたところ、書き込んだデータは送信できました。しかし、FS23のSCKピンも信号を送信しているため、この2つを接続すると、MCUから送信されたSCK信号がFS23によってローにプルダウンされてしまいます。FS23に送信する応答はすべて0です。CRCも設定済みです。

紫色の線は、上部の信号以降のSCK信号を表しています。

黄色はデータ信号を示します。

定格電圧は5Vです。

送信されたデータは {0x02, 0x00, 0x00, CRC} です

SCK波形を通常の波形として無理やり解釈すると、データが正しいことがわかります。最初のビットは2で、その後に00とCRCが続きます。

Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identification

SPIを使用して正常に通信できますか?

Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode IdentificationFS23とS32K344がSPIで通信している際に、FS23のSCK信号も送信されている可能性はありますか?というのも、FS23とのSPI通信を設定しない場合、FS23のSCKピンをキャプチャしようとしても波形が取得できないからです。S32K344と通信している場合にのみ、FS23とS32K344の両方のSCKピンから信号が送信され、SCKピンとCSピンの波形が全く同じになります。Re: MFS2323BMBA5EP OTP Configuration Conflict: SPI vs I2C Mode Identification

guoweisun_0-1784603079866.png

GUI経由で.cfgファイルをMirrorにアップロードしました。このレジスタはSPIモードを示します。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
4 週間前
更新者: