2396958_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2396958_ja-JP

2396958_ja-JP

iMX95 DRAM速度

こんにちは、

現在のiMX95は最大6.4Gbpsまでしかサポートできません。

NXPは最大8.5Gbpsの速度でLPDDR5Xをサポートできるプロセッサをリリースするのでしょうか?

ありがとうございます。



Re: iMX95 DRAM speed

こんにちは@pengyong_zhangさん

モデル名を教えてもらえますか?入手可能な暫定仕様書はどのようなものですか?

ありがとうございます。

Re: iMX95 DRAM speed

こんにちは、 @simonngさん

バージョンIMX95以降のチップはLPDDR5X 8533MT/sをサポートします

BR

Re: iMX95 DRAM speed

こんにちは、 @simonngさん

公式サイトでまだ情報が公開されていないため、チップの詳細はお伝えできません。

BR

Re: iMX95 DRAM speed

こんにちは@pengyong_zhangさん

この新しいバージョンのチップはいつ発売されますか?DRAMの最大対応速度と最大密度はどれくらいですか?チャネルごとにCSは何本ですか?

よろしくお願いします。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-13-2026 04:39 PM
Updated by: