2396832_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2396832_ja-JP

2396832_ja-JP

RFパワーアンプ設計 - MRF13750H

こんにちは!私はこのMRF13750Hを使って805 MHzのRFパワーアンプを設計しており、その設計はデータシートにある915 MHzの基準回路に基づいています。しかし、私はUsimmicsしか対応できないネットワークのシミュレートに使えます。NXPがデザインファイルを開くために使っているソフトウェアにはアクセスできません。

したがって、マッチングネットワークの設計にあたり、データシートには記載されていないマイクロストリップライン寸法を含むMRF13750H 915 MHz参照回路の完全な回路図をNXPに依頼しています。可能であれば、805 MHzの大信号モデルのインピーダンスもお願いしたいです。それ以外の場合は、915 MHzの値に基づいて設計します。915MHzにおける基準回路とデータシートを以下に添付します。

一方で、805MHzでのマッチングネットワーク設計の別の方法を知っている方がいれば、ぜひご意見をいただけるとありがたいです。

Luis_V_0-1784556701563.png



Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
3 weeks ago
Updated by: