Hello
我使用的是 FS26 和 S32K358。
我使用 FS26 的 VLDO2 作为 MCU 的电源,使用 FS26 的 VLDO1 作为 CAN 收发器的电源。
当 MCU 处于 CAN 通信状态时,FS26 的 VLDO 会关闭,从而切断 MCU 的电源。
(这种情况随机发生,大约每 1 至 8 小时发生一次。)
只有当 FS26 的电源被切断再恢复后,VLDO 才能恢复正常工作。
这个问题出现在所有电路板上,而不仅仅是单个电路板上,而且当 CAN 通信未进行时不会出现此问题。
问题发生时的状态如下:
Vpre 6V O
VDIG 1.6VO
VBOS 5V O
VLDO2 X
VLDO1 X
VCORE X
DFS已通过OTP禁用。
我想了解 FS26 目前的状况以及导致这种情况发生的原因。
你好kjy106906
再会!
监视程序是否已启用?
以下各项的值是多少:
你检查过FS26是否显示任何UV或OV标志吗?
另外,能否分享一下您的 M_STATUS?
希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。
祝你今天过得愉快,一切顺利。
感谢您的回复。
遗憾的是,MCU 已从 SBC 获得电源,但由于 VLDO 已关闭,因此无法进行通信。
必须切断并重新接通电路板电源,MCU才能正常工作。
监视窗口是无限的。
你好 kjy106906
再会!
看起来 FS26 模拟前端仍然通电,但为系统供电的内部电源树已被禁用。
一种可能的解释是,在受监测的调节器(VCORE、VLDO1、VLDO2)中检测到了故障,并且配置的反应禁用了调节器输出。FS26 文档表明,根据配置的故障响应设置,调节器在发生故障后可以保持禁用状态。
希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。
祝你今天过得愉快,一切顺利。
db16122_0-1785211448726.png
请参考PMIC初始化过程进行调试。AN13431
NXP 针对 TI TMS570 系列 MCU 的 PMIC 解决方案应该会有所帮助。
谢谢
这是一个重要的问题,所以我希望您能回复。
我想确切地了解 FS26 的状态以及它失败的原因。
问题发生时,我使用外部工具读取了寄存器。
FS26 [FS_STATES:0x17]R:0x0009; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_MIRRORCMD:0x1c]W:0x001d; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_MIRRORDATA:0x1d]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [ID_VOTP:0x1D]R:0x00
FS26 [FS_WDW_DURATION:0x0b]W:0xd08b; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_NOT_WDW_DURATION:0x0c]W:0x2f74; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_VSUP_FLG:0x07]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_VSUP_MSK:0x08]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_REG_FLG:0x05]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_REG_MSK:0x06]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_TSD_FLG:0x03]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_TSD_MSK:0x04]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_WIO_FLG:0x09]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_WIO_MSK:0x0a]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_STATUS:0x02]R:0x5020; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_COM_FLG:0x0b]R:0x0005; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_COM_MSK:0x0c]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_OVUV_REG_STATUS:0x10]R:0x1544; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_INTB_MASK:0x16]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_DIAG_SAFETY1:0x14]R:0x03c3; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_DIAG_SAFETY2:0x15]R:0x0010; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_SAFE_IOS_1:0x12]R:0xf000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_STATES:0x17]R:0x0009; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_GRL_FLAGS:0x00]R:0x5000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_DEVICEID:0x00]R:0x65d8; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_PROGID:0x01]R:0x0105; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_STATUS:0x02]R:0x5020; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_TSD_FLG:0x03]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_TSD_MSK:0x04]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_REG_FLG:0x05]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_REG_MSK:0x06]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_VSUP_FLG:0x07]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_VSUP_MSK:0x08]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_WIO_FLG:0x09]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_WIO_MSK:0x0a]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_COM_FLG:0x0b]R:0x0005; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_COM_MSK:0x0c]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_SYS_CFG:0x0d]R:0x0001; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_TSD_CFG:0x0e]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_REG_CFG:0x0f]R:0x0002; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_WIO_CFG:0x10]R:0x0202; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_REG_CTRL1:0x11]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_AMUX_CTRL:0x13]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_LDT_CFG1:0x14]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_LDT_CFG2:0x15]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_LDT_CFG3:0x16]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_LDT_CTRL:0x17]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_MEMORY0:0x18]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [M_MEMORY1:0x19]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_GRL_FLAGS:0x00]R:0x5000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_WDW_DURATION:0x0b]R:0xd08b; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_NOT_WDW_DURATION:0x0c]R:0x2144; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_WD_TOKEN:0x0e]R:0x5ab2; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_ABIST_ON_DEMAND:0x0f]R:0x0040; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_OVUV_REG_STATUS:0x10]R:0x1544; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_SAFE_IOS_1:0x12]R:0xf000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_SAFE_IOS_2:0x13]R:0x035f; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_DIAG_SAFETY1:0x14]R:0x03c3; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_DIAG_SAFETY2:0x15]R:0x0010; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_INTB_MASK:0x16]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_STATES:0x17]R:0x0009; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_LP_REQ:0x18]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
FS26 [FS_LDT_LPSEL:0x19]R:0x0000; CRC[MOSI:0x00; MISO:0x00]
当出现问题时,我会附上波形图。
kjy106906_0-1785205262839.png
蓝色 VSUP / 红色 VBOS / 绿色 RSTB / 黄色 VDIG
kjy106906_1-1785205354126.png
蓝色 VSUP / 红色 VPre / 绿色 Vcore / 黄色 RSTB