2396815_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2396815_zh-CN

2396815_zh-CN

UG10215 将 imx708 列为支持的内核驱动程序——应该使用哪个内核驱动程序?

您好,

我正在按照 UG10215(i.MX 95 摄像头移植指南)将 Raspberry Pi Sony IMX708 摄像头集成到基于 i.MX 95 的板上。

文档中的“支持的相机传感器模块列表”表格将 Raspberry Pi Sony imx708 列为支持的参考相机模块。但是,我linux-imx仓库( lf-6.18.y分支)中找不到对应的驱动程序(例如imx708.c)。
https://github.com/nxp-imx/linux-imx/commits/lf-6.18.y/drivers/media/i2c

请问i.MX 95上的imx708传感器应该使用哪个内核驱动程序?IMX708 驱动程序是否包含在公开的 BSP 中?

先行致谢。

Re: UG10215 lists imx708 as supported — which kernel driver should be used?

你好,

我们的标准 电路板支持包 中尚未正式支持此功能,您可以从树莓派源代码中获取驱动程序并使用它:
https://github.com/raspberrypi/linux/blob/rpi-6.12.y/drivers/media/i2c/imx708.c

此致敬礼/Saludos,
阿尔多。

Re: UG10215 lists imx708 as supported — which kernel driver should be used?

嗨,阿尔多,

感谢您的回复。

我们的标准 BSP 尚未正式支持此功能。

未来还会支持吗?如果标准 电路板支持包 中不包含对 IMX708 摄像头的支持,为什么 UG10215 中会列出 IMX708 摄像头?

再次感谢

迭戈

Re: UG10215 lists imx708 as supported — which kernel driver should be used?

你好,

是的,我们计划添加此功能,但遗憾的是,我目前无法确定何时会将其添加到标准 电路板支持包 版本中。

它出现在指南中的原因是,它是早期开发阶段测试过的相机之一,但我们的 BSP 并未完全支持它。

此致敬礼/Saludos,
阿尔多。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
3 周之前
更新人: