2396815_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2396815_ja-JP

2396815_ja-JP

UG10215はIMX708をサポートしていると記載されていますが、どのカーネルドライバーを使うべきでしょうか?

こんにちは、

私はUG10215(i.MX 95カメラ移植ガイド)に従って、Raspberry PiのSony IMX708カメラをi.MX 95ベースのボードに統合する作業に取り組んでいます。

ドキュメントの「サポートされているカメラセンサーモジュール一覧」の表には、サポートされたリファレンスカメラモジュールとしてRaspberry Pi Sony imx708が記載されています。しかし、linux-imxリポジトリ(lf-6.18.yブランチ )で対応するドライバー(例:imx708.c)が見つかりませんでした
https://github.com/nxp-imx/linux-imx/commits/lf-6.18.y/drivers/media/i2c

i.MX 95のIMX708センサにどのカーネルドライバが使われる予定か、詳しく教えていただけますか?IMX708ドライバは公開BSPに含まれていますか?

よろしくお願いいたします。

Re: UG10215 lists imx708 as supported — which kernel driver should be used?

こんにちは、

標準BSPではまだ公式にサポートされていません。Raspberryソースからドライバーを使ってください:
https://github.com/raspberrypi/linux/blob/rpi-6.12.y/drivers/media/i2c/imx708.c

よろしくお願いいたします。
アルド。

Re: UG10215 lists imx708 as supported — which kernel driver should be used?

こんにちは、アルドさん。

ご返信ありがとうございます。

弊社の標準BSPではまだ正式にサポートされていません。

将来的にサポートされるのでしょうか?標準BSPにサポートが含まれていないのに、なぜIMX708カメラがUG10215に記載されているのでしょうか?

再度、感謝します

ディエゴ

Re: UG10215 lists imx708 as supported — which kernel driver should be used?

こんにちは、

はい、追加する予定ですが、残念ながら、標準のBSPリリースに追加される時期やバージョンはまだ決まっていません。

このカメラがガイドに掲載されている理由は、開発初期段階でテストされたものの、当社のBSPでは完全にはサポートされていなかったカメラの1つだからです。

よろしくお願いいたします。
アルド。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: