2396798_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2396798_zh-CN

2396798_zh-CN

IMX95 { 15 x 15 } 是否支持 LPDDR4/4X 16 GB 内存

NXP团队您好,

我想了解一些关于 IMX95{ 15 x 15 } " MIMX9556CVTXN" 是否支持 16 GB RAM { LPDDR4/4X } "MT53E4G32D8GS-046 WT:C ?" 的一般信息。

我找不到将 16 GB RAM 连接到 IMX 95 { 15x 15} 的原理图参考资料。
我只找到了配备 16 GB RAM {LPDDR5} 的 imx95 { 19 x 19 } 的原理图。

请问能否帮我解决一下 16GB RAM{ LPDDR4/4x } 与 imx95{ 15 x 15 } 的连接问题(如果支持的话)?

电路板支持包 文件呢?16 GB 内存的 DTS 文件是否存在,还是需要手动生成?

Yocto ProjectRe: Is IMX95 { 15 x 15 } supported LPDDR4/4X 16 GB RAM

@Asadeds

感谢您联系恩智浦技术支持。

根据我们的内存兼容性指南,内存部件号 MT53E4G32D8GS-046 与 i.MX95 完全兼容,并且已在该平台上进行了彻底的验证和测试。

因此,按照推荐的配置和设计指南,该设备可以与 i.MX95 一起使用。

此致,
亚历杭德罗·加西亚

Re: Is IMX95 { 15 x 15 } supported LPDDR4/4X 16 GB RAM

@Chavira

感谢您的快速回复。

当我尝试配置 DDR 时,我看到“imx 26.06 配置工具”应用程序仅支持最大 8GB 的 LPDDR4/4x ,而当我选择任何软件包的LPDDR5时,它却支持最大 16GB。


我附上了截图供您参考,如果我遗漏了什么,请告诉我。

Asadeds_0-1784697908014.pngAsadeds_1-1784698046354.png


请问您能帮我解决这个问题吗?另外,我的项目需要使用LPDDR4/4x内存,型号是“MT53E4G32D8GS-046 WT:C”。

Re: Is IMX95 { 15 x 15 } supported LPDDR4/4X 16 GB RAM

@Asadeds

MT53E4G32D8GS 是一款受支持的存储设备,已通过 i.MX95 的内部验证。但是,该设备使用特殊的字节模式配置,这需要在配置工具和软件堆栈中提供额外的支持。

目前,虽然内部支持可用,但当前公开发布的 Config Tools 版本尚未包含配置此特定内存设备所需的选项。计划在未来的工具版本中加入对该内存的支持。

此致,
查维拉

Re: Is IMX95 { 15 x 15 } supported LPDDR4/4X 16 GB RAM

@Chavira

感谢您的快速回复。

我仍然有些困惑,所以我想简化一下这个问题。

目前,我们暂且忽略具体的内存供应商和部件号。

请问配置工具是否支持i.MX9516GB LPDDR4/LPDDR4X内存,无论是15×15还是19×19封装?

如果答案是否定的,那么我们如何才能获得16GB内存的支持?您提到公司内部有技术支持,所以如果您能解释一下如何获得这种支持,我将不胜感激。

我们目前正在敲定PCB设计,项目暂停仅仅是因为内存条的选择问题。这是唯一阻碍我们继续前进的因素,所以我们需要尽快得到明确的答复。

希望您能尽快澄清。

谢谢!

Re: Is IMX95 { 15 x 15 } supported LPDDR4/4X 16 GB RAM

@Asadeds

与内部团队讨论后,我谨提供以下最新进展。

NXP 通常每季度发布一个新版本的 Config Tools,因此下一个预计版本是 26.09。

虽然 i.MX95 本身支持这款 16 GB 内存设备,但当前公开版本的 DDR 配置工具尚不支持配置此特定内存。好消息是,该工具的内部版本已经支持此功能,但尚未将其纳入公开版本中。

我不确定是否有可能提供对内部工具的访问权限。不过,我建议您使用公司邮箱地址通过我们的网站提交支持请求。这将使相关团队能够审核您的请求,并确定是否有任何额外的帮助或提前支持方案。

由此给您带来的不便,我们深表歉意,并感谢您的耐心等待,我们将把这项支持整合到未来的公开版本中。

此致,
查维拉

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
3 周之前
更新人: