我安装了freemaster 3.2.7版本,我尝试了很多方法,但插件模块里什么都没有。我很着急。这是我工作中必不可少的工具。有人能帮帮我吗?非常感谢。
1.我以管理员身份安装FreeMASTER,或者运行“c:\NXP\FreeMASTER 3.2\FreeMASTER\register.bat”——均无效!!!
2.
你好,
据我所知,最新的 Windows 更新并没有改变 COM+ 和 ActiveX 对象的工作方式。这两件事无关。你遇到的问题确实很奇怪。
我们选取一个插件(CAN 通信)并查看其注册详情。
再次以管理员身份运行“命令提示符”,然后切换到“c:\NXP\FreeMASTER 3.2\FreeMASTER”目录,并使用不带 /s(静默)选项的 regsvr32 命令:
regsvr32 插件/can/focpgi.dll
确认信息将显示:
然后在同一命令提示符控制台中,使用以下命令启动注册表编辑器:
注册表
需要一些时间(可能需要几分钟),然后编辑器就会出现。导航至
计算机\HKEY_CLASSES_ROOT\WOW6432Node\CLSID\{C10A92C3-7D47-4FDC-94B6-64B8E5C85E01}
此条目代表 FreeMASTER-over-CAN 插件 (focpgi.dll)。它必须登记在册。
您可以检查 InprocServer32 入口点是否指向正确的 focpgi.dll 文件。
“已实现类别”ID 是 FreeMASTER 使用 Windows COM 类别 API来查找所有插件的 ID。为了确保插件类别存在,请在注册表编辑器中检查Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\Component Categories\{48A185C0-FFDB-11D3-80E3-00C04F176153}项,您应该会看到“MCB Communication Plugins”文本值:
另一个实验方法是从 register.bat 脚本中删除 /s 开关并运行它。每个 DLL 文件都会显示一个注册确认框。
请分享相关的屏幕截图或错误信息。感谢您的合作。
问候,
米哈尔
如果有人能帮我解决这个问题,我请他喝咖啡。
我尝试了你的方法,但模块仍然没有出现。
这是否与我的Windows系统更新到最新版本有关?
你好,
安装程序和 register.bat 都使用了“ regsvr32.exe ”。系统实用程序,应默认安装在任何 Windows 操作系统中。
首先,请确保您的系统上存在 regsvr32 工具。只需按下 Win+R 键,然后运行命令“regsvr32”。
你应该会看到类似这样的帮助框:
如果此工具无法正常工作,则可能是您的计算机受到了管理员的系统限制。你需要把它修好。
如果 regsvr32 运行正常,我们来看看 register.bat 会输出什么错误信息:
问候,
米哈尔
你好,
总结一下——所有插件注册都成功完成,但 FreeMASTER 选项对话框中的插件列表仍然为空。
您能否尝试在另一台电脑上进行测试?
此外,还有两个其他实用程序可以访问插件列表。请尝试运行远程服务器工具(“c:\NXP\FreeMASTER 3.2\FreeMASTER\mcbsvr.exe”)。然后按下“添加”按钮,看看插件列表是否也为空:
在“命名连接”管理器(c:\NXP\FreeMASTER 3.2\FreeMASTER\pgimgr.exe)中也可以尝试类似的操作,然后按“新建”按钮:
如果这两个工具中任何一个能够显示不为空的插件列表,请告诉我。
谢谢你,
米哈尔
你好,我又测试了一遍。目前该模块仍不可用。我已经删除了 register.bat 文件中所有包含“/s”的行。目前还有其他解决方案吗?
我试过了,但还是不行。我的电脑里有很多数据,我不想重装系统。这真是太麻烦了。之前一直都正常,但有一天突然就连不上了。
你好,
我准备了一个小型测试工具,它可以帮助我们发现您机器上的问题所在。请查看下方附件“plugin_test.exe”。
在命令提示符控制台中运行(无需以管理员身份运行)。
Usage: plugin_test[ProgID|CLSID]
test# 0 - create and release the component
test# 1 - create and call Configure()
test# 2 - enumerate all registered McbCommPlugin components
(ProgID|CLSID argument is optional for test 2)
所选插件实例化的测试可能通过。试试这个:
plugin_test.exe 0 MCBPGI.TCPSERIAL.1
Component : MCBPGI.TCPSERIAL.1
CLSID : {ED244618-9103-41BE-B382-E92036BD04FC}
Test : 0
[test 0] CoCreateInstance ...
[test 0] OK - component created successfully.
[test 0] Releasing ...
[test 0] Released.
Result: PASS
该工具甚至可以尝试显示插件配置对话框:
plugin_test.exe 1 MCBPGI.TCPSERIAL.1
而它终将显现:
最后,测试 2 以类似于 FreeMASTER 的方式进行插件枚举。它很可能在你这边失败:
plugin_test.exe 2
Test : 2
[test 2] Creating StdComponentCategoriesMgr ...
[test 2] OK - ICatInformation obtained.
[test 2] Enumerating McbCommPlugin classes:
[1] {1BB3C904-F1F4-4652-92EE-368716FE1D10} (BDMPGI.DAPCOM.1)
[2] {2080BBA8-0641-4306-A956-6BEBB7C75249} (JTAGPGI.CCSCOM.1)
[3] {225E034C-1AA6-4EC5-9A6C-A9FA9E890373} (BDMPGI.HCSCOM.1)
[4] {30AB7AA1-493A-4DD7-9509-C9C91EFFF0FD} (BDMPGI.PDBDMCOM.1)
[5] {5A129680-897E-4014-916D-9B1FE13DE156} (BDMPGI.EONCECOM.1)
[6] {6D13CD9D-9F2D-4066-B655-45B54CA7494B} (MCBPGI.NETCOM.1)
[7] {7AC03FB7-4792-4F26-8152-92E466276068} (DEMOPGI.DummyCom.1)
[8] {80F17965-EDBD-41F1-9182-3C44E04E5794} (BDMPGI.ISYSCOM.1)
[9] {8C575DB3-9769-4B66-AB60-C83CEA683E01} (BDMPGI.JLINKCOM.1)
[10] {C10A92C3-7D47-4FDC-94B6-64B8E5C85E01} (FOCPGI.FocCom.1)
[11] {C10A92C4-7D47-4FDC-94B6-64B8E5C85E01} (FOLPGI.FolCom.1)
[12] {ED244616-9103-41BE-B382-E92036BD04FC} (MCBPGI.STDCOM.1)
[13] {ED244617-9103-41BE-B382-E92036BD04FC} (MCBPGI.HTTPCOM.1)
[14] {ED244618-9103-41BE-B382-E92036BD04FC} (MCBPGI.TCPSERIAL.1)
[test 2] Total: 14 plug-in(s) found.
Result: PASS
谢谢您的合作。
Michal
1.plugin_test.exe 1 MCBPGI.TCPSERIAL.1 有一个对话框。
2. plugin_test.exe 2 已以管理员权限运行。
我测试过了,但是没成功。
你好,感谢你的持续尝试。
让我总结一下事实——以下内容稍作翻译,使其更符合 FreeMASTER 中使用的 Windows 编程 API:
我必须承认,我不知道原因可能是什么。一些网络资源建议尝试注销并重新注册 Windows 组件管理器。所以请以管理员身份在命令提示符中尝试以下命令,然后重启系统:
regsvr32 /u comcat.dll
regsvr32 comcat.dll
regsvr32 /u c:\Windows\SysWOW64\comcat.dll
regsvr32 c:\Windows\SysWOW64\comcat.dll
每条命令都应该弹出确认框。
如果这样还是不行,我会继续调查。
谢谢,
米哈尔
感谢你进行这项实验。
“测试 1”开始时是否出现任何对话框:
plugin_test.exe 1 MCBPGI.TCPSERIAL.1
另外,请您在以“管理员身份”启动的命令提示符中运行测试 2好吗?
plugin_test.exe 2
谢谢你,
米哈尔
非常感谢您在此期间的帮助,但这次仍然没有成功。