2396758_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2396758_ja-JP

2396758_ja-JP

Python で ReadPipeUIntArray を使用するとセグメンテーション違反が発生します

こんにちは、

現在、パイプを使用してターゲットからホストへデータパケット(ヘッダー+ペイロード)をストリーミングしようとしていますが、問題が発生しています。

ReadPipeUIntArrayを使用してバイナリデータを読み込む際に、fmliteが頻繁にクラッシュします。参考として、Pythonのサンプルコードとfmliteの出力結果を添付しました。

前もって感謝します

Re: Segmentation fault when using ReadPipeUIntArray via Python

こんにちは、 @tschue-nxt さん。

現在この問題について調査中です。進展があり次第、ご連絡いたします。
Re: Segmentation fault when using ReadPipeUIntArray via Python

こんにちは、@tschue-nxt さん。

添付のFMLITEバイナリを確認して、あなたのケースで動作するか教えてもらえますか?

Re: Segmentation fault when using ReadPipeUIntArray via Pythonこんにちは、 @iulian_stan さん。

見た目も良く、ここ数分間はスムーズに動作しています。迅速な対応ありがとうございました!
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-22-2026 02:34 AM
Updated by: