2396703_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2396703_ja-JP

2396703_ja-JP

s32k324 Dflash書き込みの問題

S32K324の開発には、S32DS3.5とRTD2.0を使用しました。今回、サンプル「Fee_Example_S32K344」の構成とコードに基づいてS32K324用のプログラムを作成し、コンパイルしました。しかし実行されると、このコードを入力した直後にエラーを報告しました」Fls_Init(NULL_PTR);「、入ったときにこの機能をスキップできないことがわかりました」 Fls_IPW_Init();".そしてerrはプログラムにこの関数を入力させました
static inline void DevAssert(volatile boolean x)
{
if(x) { } else { for(;;){ASM_KEYWORD(BREAKPOINT_INSTR);}}
}"
つまり、RTD版がS32K324をサポートしていないなら、手数料機能モデルを使うということですか?あるいは、S32k324のeepromモードでDflashを書く他の例を教えてもらえますか?

ありがとうございます。

Re: s32k324 write Dflash problem

プロジェクトエンジニアリングはすべてRTD2.0に基づいて作成されているため、移行はあまり容易ではないかもしれません。RTD2.0が手数料を修正して利用できれば最善でしょう。プログラムのレビューを手伝ってもらえますか?

Re: s32k324 write Dflash problem

S32DSで生成されたFls_IPW_Init()やエラーログは印刷できますか?

Re: s32k324 write Dflash problem

こんにちは、 @mmyjh_123 さん

プロジェクトか、せめて.mexファイルを共有してもらえますか?ファイル?

また、非常に古いRTDを使用しています。

RTD 7.0.1へのアップグレードをお勧めします。


ありがとうございました。

BR、ダニエル

Re: s32k324 write Dflash problem

こんにちは、 @mmyjh_123 さん

選択肢は2つあります。


1.

VARIANT-PRE-COMPILE に変更してください。

danielmartynek_0-1784639285437.png

そして、あなたがそう呼ぶように呼んでください。

Fls_Init(NULL_PTR);


2.

または、代わりにVARIANT-POST-BUILDを選択してください。

そして電話してください:

Fls_Init(&Fls_Config_BOARD_InitPeripherals);


よろしくお願いいたします。

ダニエル


Re: s32k324 write Dflash problem

ああ、わかりました、ありがとうございます。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: