2396575_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2396575_zh-CN

2396575_zh-CN

UM11490 和蓝牙经典

尊敬的NXP技术支持:

我们的一位客户正在运行 UM11490 第 149 页中的以下命令,但看不到任何波形。

请检查并确认是否缺少任何其他命令/条件。

谢谢!

顺祝商祺!

码头

------------------------------------

# RESET
root@myboard:/home/BTtest# hcitool -i hci0 cmd 0x03 0x0003
< HCI 命令:ogf 0x03,ocf 0x0003,plen 0
> HCI 事件:0x0e plen 4
01 03 0C 00

# 启用扫描
root@myboard:/home/BTtest# hcitool -i hci0 cmd 0x03 0x001a 0x3
< HCI 命令:ogf 0x03,ocf 0x001a,plen 1
03
> HCI 事件:0x0e plen 4
01 1A 0C 00

# 启用事件过滤器
root@myboard:/home/BTtest# hcitool -i hci0 cmd 0x03 0x0005 0x02 0x00 0x02
< HCI 命令:ogf 0x03,ocf 0x0005,plen 3
02 00 02
> HCI 事件:0x0e plen 4
01 05 0C 00

# 进入测试模式
root@myboard:/home/BTtest# hcitool -i hci0 cmd 0x06 0x0003
< HCI 命令:ogf 0x06,ocf 0x0003,plen 0
> HCI 事件:0x0e plen 4
01 03 18 00

# 启动TX变速器
root@myboard:/home/BTtest# hcitool -i hci0 cmd 0x3F 0x0019 0x80 0x80 0x80 0x80 0x01 0x00 0x01 0x01 0x0D 0x03 0x0F 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04
< HCI 命令:ogf 0x3f、ocf 0x0019、plen 18
80 80 80 80 01 00 01 01 0D 03 0F 00 00 00 00 00 00 04
> HCI 事件:0x0e plen 4
01 19 FC 00

# 停止TX传输
root@myboard:/home/BTtest# hcitool -i hci0 cmd 0x3F 0x0019 0x80 0x80 0x80 0x80 0xF
F 0x00 0x01 0x01 0x0D 0x03 0x0F 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04
< HCI 命令:ogf 0x3f、ocf 0x0019、plen 18
80 80 80 80 FF 00 01 01 0D 03 0F 00 00 00 00 00 00 04
> HCI 事件:0xff plen 6
19 01 39 00 00 00

-------------------- 在发送数据之前停止对蓝牙低功耗 (BLE) 和经典蓝牙 (Classic) 的扫描 ----------------
# RESET
root@myboard:/home/BTtest# hcitool -i hci0 cmd 0x03 0x0003
< HCI 命令:ogf 0x03,ocf 0x0003,plen 0
> HCI 事件:0x0e plen 4
01 03 0C 00

# 启用扫描
root@myboard:/home/BTtest# hcitool -i hci0 cmd 0x03 0x001a 0x3
< HCI 命令:ogf 0x03,ocf 0x001a,plen 1
03
> HCI 事件:0x0e plen 4
01 1A 0C 00

# 启用事件过滤器
root@myboard:/home/BTtest# hcitool -i hci0 cmd 0x03 0x0005 0x02 0x00 0x02
< HCI 命令:ogf 0x03,ocf 0x0005,plen 3
02 00 02
> HCI 事件:0x0e plen 4
01 05 0C 00

# 进入测试模式
root@myboard:/home/BTtest# hcitool -i hci0 cmd 0x06 0x0003
< HCI 命令:ogf 0x06,ocf 0x0003,plen 0
> HCI 事件:0x0e plen 4
01 03 18 00

# 禁用蓝牙扫描
root@myboard:/home/BTtest# hcitool -i hci0 cmd 0x03 0x001a 0x0
< HCI 命令:ogf 0x03,ocf 0x001a,plen 1
00
> HCI 事件:0x0e plen 4
01 1A 0C 00

# 禁用经典扫描
root@myboard:/home/BTtest# hcitool -i hci0 cmd 0x08 0x000C 0x00 0x00
< HCI 命令:ogf 0x08,ocf 0x000c,plen 2
00 00
> HCI 事件:0x0e plen 4
01 0C 20 00

# 启动TX变速器
root@myboard:/home/BTtest# hcitool -i hci0 cmd 0x3F 0x0019 0x80 0x80 0x80 0x80 0x01 0x00 0x01 0x01 0x0D 0x03 0x0F 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04
< HCI 命令:ogf 0x3f、ocf 0x0019、plen 18
80 80 80 80 01 00 01 01 0D 03 0F 00 00 00 00 00 00 04
> HCI 事件:0x0e plen 4
01 19 FC 00

# 停止TX传输
root@myboard:/home/BTtest# hcitool -i hci0 cmd 0x3F 0x0019 0x80 0x80 0x80 0x80 0xFF 0x00 0x01 0x01 0x0D 0x03 0x0F 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04
< HCI 命令:ogf 0x3f、ocf 0x0019、plen 18
80 80 80 80 FF 00 01 01 0D 03 0F 00 00 00 00 00 00 04
> HCI 事件:0xff plen 6
19 01 63 07 00 00

** 在进入测试模式前禁用扫描时,TX 传输停止会显示以下信息:

root@myboard:/home/BTtest# hcitool -i hci0 cmd 0x3F 0x0019 0x80 0x80 0x80 0x80 0xFF 0x00 0x01 0x01 0x0D 0x03 0x0F 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04
< HCI 命令:ogf 0x3f、ocf 0x0019、plen 18
80 80 80 80 FF 00 01 01 0D 03 0F 00 00 00 00 00 00 04
> HCI 事件:0xff plen 6
19 01 ED 04 00 00

适用于 5 GHz Wi-Fi
--------------------------------------------------------------------------------
参数:连续发射,带宽 = 40 MHz,802.11ac无DFS,CH = 40,MCS0(13.5),功率 = 14 dBm

root@myboard:/home/BTtest# cat /proc/mwlan/adapter0/config
硬件状态=0
netlink_num=31
驱动模式=7
hssetpara=7,0xff,200,400
sdcmd52rw=0 0x0 0x00
rf_test_mode=1
tx_antenna=1
接收天线=1
band=1
bw=1
频道=44
radio_mode[0]=3
radio_mode[1]=
总处方药包数=0
接收多播/广播数据包计数=0
接收函数调用错误数据包计数=0
发射功率=14 2 0
tx_continuous=0
tx_frame=1 4352 0xaaa 1024 1 20 4294967295 0 0 4294967295 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 05:43:3f:c4:51:ff
he_tb_tx=0
触发帧=0
otp_mac_add_rd_wr= 00:00:00:00:00:00

Re: UM11490 and Bluetooth Classic

嗨@Christine_Li ,

抱歉,我没理解上下文:

  • 内核版本:lf-6.6.52-2.2.2 已与 6.6.y 合并社区内核
  • 固件版本:IW612-18.99.3.p25.7独立的蓝牙/WiFi固件,没有组合固件
  • 产品:IW612
  • UM11490 版本:修订版1.8 — 2025年6月2日

以下详情将尽快公布。

  • 加载固件时,dmesg 日志或控制台日志会显示出来。
  • 频谱分析仪设置的屏幕截图

在此期间,如果您还有任何需要,请随时告知我们。

谢谢!

顺祝商祺!

码头

Re: UM11490 and Bluetooth Classic

嗨, @pierluigi_p

您使用的是哪款Wi-Fi/蓝牙产品?

你的Linux内核版本是多少?WiFi/蓝牙驱动程序和固件版本?

从命令日志来看,所有 HCI 命令均已成功完成,并且 TX 启动命令已被控制器接受。此外,TX stop 命令返回的厂商特定事件包含非零数据包计数器,这表明控制器认为在测试期间已传输了数据包。

因此,该问题似乎并非由测试序列中缺少 HCI 命令引起。

我建议您查看:

频谱分析仪中心频率和跨度设置。
通过 TX 测试命令配置的蓝牙通道。
板上的射频天线配置。
蓝牙固件是否已正确加载。

您能否也分享一下:

所使用的芯片型号(IW416/IW612等)?
具体是哪个版本的UM11490?

加载固件时,dmesg 日志或控制台日志会显示什么?

你加载的是组合固件还是仅BT固件?
频谱分析仪设置的截图?


顺祝商祺!

Christine。

Re: UM11490 and Bluetooth Classic

补充一点,我们尝试了 HackRF 的不同设置(增益和图形调整),可以看到 2.4 GHz(wifi)波形。此外,我们还测试了 imx-firmware 存储库中不同版本的不同固件,其中包括一个用于 RF 测试的固件( https://github.com/nxp-imx/imx-firmware/blob/lf-6.1.1_1.0.0/nxp/FwImage_IW612_SD/IW612_SD_RFTest/sdu...中的 sduart_nw61x_rftm_v1.bin.se),但均未成功。


Re: UM11490 and Bluetooth Classic

皮尔和克里斯汀,你们好
我是 Helbert,在 Veriscite 论坛上发起这个帖子的开发者。
以下是一些关于测试的附件:

dmesg 日志(不包含电源配置信息):
Dmesg 日志(包含电源配置信息):
频谱分析仪截图和 5 GHz 的配置文件(包括我自己的实现和 NXP 的实现)

5GHz-running-test.png

修改后

5GHz-after-test.png
注意:我们发现,当功率值为 -1 时,我们使用默认值,但也尝试了不同的值。

NXP脚本:

NXP-5GHz-running-test.png

经典蓝牙测试的屏幕截图:

Bluetooth-2.4-Classic-RUNNING.png

如图所示,没有生成波形。

BLE测试运行中的屏幕截图:

BLE-RUNNING-2.4-CH2.png


BLE测试后的屏幕截图(波形中断):

BLE-FINISHED.png

从下图可以看出,测试结束时波形中断了。

模块信息日志:
已测试的 HCI 命令:

Re: UM11490 and Bluetooth Classic

你好, @HelbertPaulino

谢谢你提供详细信息。

我需要查看一下你的信息和截图,然后再回复你。

请给我一些时间。


顺祝商祺!

Christine。

Re: UM11490 and Bluetooth Classic嗨,Christine,有人提出我的二手SoM里可以再加一个Murata模块。我拆解了地雷,发现它的零件编号是:LBEE5PL2DL

因此,我需要检查一下2EL的指令是否也适用于这个型号。
Re: UM11490 and Bluetooth Classic

你好, @HelbertPaulino

感谢您提供详细信息。

您的截图中只显示了一些背景噪音,没有任何有用的射频波形信息。

请问:

1.您正在使用我们的IW612-EVK吗?或者任何模块?如果是模块,请问您能否告知一下模块的零件编号?

2.您的硬件与测试设备的连接情况如何?

3.您的问题是关于蓝牙还是Wi-Fi?

如果是针对蓝牙的测试,我看到了您的测试命令,根据我们的射频测试指南,停止命令是:

hcitool -i hci0 cmd 0x3F 0x0019 0x80 0x80 0x80 0x80 0xFF

但您正在发送:

root@oaslv:/home/hexagon# hcitool -i hci0 cmd 0x3F 0x0019 0x80 0x80 0x80 0x80 0xFF 0x00 0x01 0x01 0x0D 0x03 0x0F 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x04

请严格按照我们的指导命令执行操作。


顺祝商祺!

Christine。

Re: UM11490 and Bluetooth Classic

你好克里斯汀,谢谢你的核实。

1. 您使用的是我们的 IW612-EVK 模块吗?还是其他模块?如果是模块,能否告知您模块的零件编号?

我们已将该模块集成到 Variscite DART-IMX8M 系统模块 (SoM) 中https://variscite.com/system-on-module-som/i-mx-8/i-mx-8m-plus/dart-mx8m-plus/
它的零件编号是:LBES5PL2EL.4

2.您的硬件与测试设备的连接情况如何?
我们通过 HackRF One 设备无线访问设备的无线电,该设备可以使用其天线捕获信号(但它也会捕获其他信号;这就是您看到一些噪声的原因)。

3 - 你的问题是关于蓝牙还是Wi-Fi?
两者皆适用。对于传统蓝牙,我们无法看到生成的波形(只有低功耗蓝牙可以),而对于 Wi-Fi,我们无法捕获 5 GHz 频段的信号。

关于 hci 命令,我看到了两种说法,NXP/Murata 的文档中都推荐了这两种说法。

在 AN14114 中,我们在第 47 页找到了简短的命令。
在 UM11490 中,第 150 页有很长的命令。

对于经典的蓝牙连接,我想我已经找到了解决方案。检查 UM11490 时,该命令的解释如下:

hcitool -i hci0 cmd

文档中的示例将 tx_test_interval 设置为 0x0D,在这种情况下,间隔似乎有点长,因此,很难看到生成的波形。听起来像是噪音。将此参数设置为 0x01 时,我可以看到稳定的波形。此外,由于它是低带宽波形,所以我降低了频率范围。所以,我认为这解决了蓝牙问题。

但是,我仍然看不到 5 GHz 的波形。你有什么建议吗?
非常感谢您的帮助

Re: UM11490 and Bluetooth Classic

你好, @HelbertPaulino

请尝试将初始捕获的带宽从 40MHz 改为 20MHz?


echo "tx_frame=0" >> /proc/mwlan/adapter0/config
echo "bw=0" >> /proc/mwlan/adapter0/config

您的回读显示 bw=1 ,AN14114 将其定义为 40 MHz ; bw=0 是 20 MHz 。

对于 HackRF 观察而言,20 MHz 是更好的首次测试,因为在窄带或边缘 SDR 设置上,40 MHz Wi-Fi 更难清晰地捕获/识别。

请问它在 20MHz 下是否运行良好?然后我们逐步过渡到 40MHz。

 

顺祝商祺!

Christine。

Re: UM11490 and Bluetooth Classic嗨,克里斯汀,我没看到这条消息,回复的是另一条。
是的,我尝试过不同的黑白设置,但我倾向于认为问题可能归因于某些地区的限制和噪声。
Re: UM11490 and Bluetooth Classic

你好,克里斯汀,

非常感谢您的支持。

经过一番调试,我发现这里可能存在问题。使用此处提供的文件更改区域时: https://github.com/murata-wireless/nxp-linux-calibration/tree/imx-6-6-23/murata/files/2DL我注意到 iw reg set 存在问题

基本上,我参考了这里发布的想法: https://murata.my.site.com/muratacommunity/s/question/0D5RC00001HGuiQ0AT/rf-test-mode-firmware-and-t...
我使用了 2EL(和 2DL,它们是一样的)对应的文件,但在切换区域时,我注意到 iw reg get 并没有改变它的位置,并显示了以下消息:

HelbertPaulino_0-1784905230306.png
因此,当使用文件 *txpower*.bin 更改驱动程序要使用的区域时,我们并没有更改系统区域。我发现,根据所选区域和应用于收音机的设置,这有可能阻止波形被触发。

我删除了 regulatory.db*我从 Murata 那里获取了文件,并使用了原始文件,而且它似乎表现得更好。我成功触发了一些5GHz的波形,但其他一些波形我认为被噪声掩盖了。

请问iw寄存器组/寄存器以及所使用的监管文件是否会影响波形生成?

如果答案是肯定的,那么我认为我们找到了问题的根源。这不是固件/脚本/校准文件的问题,而是地区限制。你觉得这个推断合理吗?还是你怀疑另有其他嫌疑人?

再次非常感谢!


Re: UM11490 and Bluetooth Classic

你好, @HelbertPaulino

谢谢你的信息,很高兴听到蓝牙现在可以正常工作了。

现在我们来重点讨论 Wi-Fi 5G 射频测试模式问题。

LBEE5PL2DL 模块的芯片组是我们 NXP 的 WiFi/蓝牙芯片组:IW611。

IW611 和 IW612 的区别在于:IW612 支持 802.15.4,但 IW611 不支持。

但对于 WiFi 和蓝牙来说,IW611 和 IW612 是相同的。

所以这意味着, 2EL 的命令也适用于此型号(LBEE5PL2DL)。

现在请按照 AN14114 的第 2 部分“Wi-Fi RF 测试模式”来设置您的板子并开始 WiFi 5G RF 测试。

从你分享的 cat /proc/mwlan/adapter0/config 的输出结果来看,我没有发现任何可疑之处。唯一需要注意的是:请检查您的测试设备连接以及硬件连接。

同时,让我内部确认一下这两个模块是否支持射频测试。我确认的是:我们可以在 IW611 或 IW612 EVK 板上进行测试,但对于这两个模块,我需要检查是否需要进行任何硬件改造才能测试射频性能。

如有任何更新,我会通知您。


顺祝商祺!

Christine。

Re: UM11490 and Bluetooth Classic

嗨,克里斯汀

我正在验证该命令,您是对的,但我不知道为什么这些参数(SHORT_PREAMBLE 和 ADVANCED_CODING)显示为 -1(表示为4294967295)。

或许在代码的最初实现中,它们被错误地设置为了 -1。不过,根据您的要求,现在我们可以生成 5 GHz (tx_frame) 的波形了。对于 tx_continuous,我可以看到波形,但幅度很低(几乎看不见)。

您可以在下图查看帧生成过程:

5GHz-CH100-BW40-FRAME-0x1100-14.png

尝试触发连续信号时,我可以看到波形,但波形非常平滑。

5GHz-CH100-BW40-CONTINUOUS-0x1100-14.png

我使用了上述配置。

我认为无法看到通道波形的问题是,我们设备中的噪声比生成的波形要大。我要求硬件团队使用功能更强大的频谱分析仪进行验证。我正在等待他们的回复,以便结束关于非生成波形的问题。

但是关于区域的问题,你认为这可以解释为什么有些波形没有生成吗?

 

Re: UM11490 and Bluetooth Classic

你好, @HelbertPaulino

请尝试使用以下命令:

echo "tx_continuous=1 0 0xAAA 0 3 0x1100" >> /proc/mwlan/adapter0/config

而不是使用 tx_frame 命令?

我在你之前的输出“cat /proc/mwlan/adapter0/config”中找到了

tx_frame=1 4352 0xaaa 1024 1 20 4294967295 0 0 4294967295 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 05:43:3f:c4:51:ff

我担心它可能无法被正确识别。

顺祝商祺!

Christine。

Re: UM11490 and Bluetooth Classic

你好, @HelbertPaulino

是的,错误的区域/监管功能域配置也可以解释为什么某些5GHz Wi-Fi波形无法生成,或者为什么设备在某些信道上完全不发射信号。
 
你们的硬件团队是否打算使用功能更强大的频谱分析仪进行验证?
关于这个案子,我还能为您做些什么吗?
 
顺祝商祺!
Christine。
Re: UM11490 and Bluetooth Classic你好,克里斯汀,
我认为这一确认以及他们在另一个无噪音环境下进行的测试证实,现在一切都运行正常了。

非常感谢您的支持。
很高兴见到你
Re: UM11490 and Bluetooth Classic

你好, @HelbertPaulino

感谢您的回复,很高兴听到一切都运行正常了。

那么,能否请您将我的回答标记为本帖的解决方案,以便我们关闭此问题?

此外,如果您将来有任何其他主题方面的问题,也请随时向我们创建新案例。

我们一直很乐意为您提供支持!


顺祝商祺!

Christine。

Re: UM11490 and Bluetooth Classic再次非常感谢你,克里斯汀。

我会这么做。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎08-04-2026 03:32 AM
Updated by: