2396560_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2396560_zh-CN

2396560_zh-CN

求找适用于 PCF8563TS/5,118 的电容

我正在使用 PCF8563TS/5,118 IC,想正确连接 OSCI 引脚上的外部电容。

我正在使用 50k ESR、12.5pF 32.568KHz 的晶体,尽可能短的走线,原理图与数据手册中的应用图完全相同。

我查阅了数据手册和 UM10301,尝试进行计算,以了解该设备。我发现很难找到一种清晰的方法来计算外部电容的值,因为数据表在同一主题的不同页面上提到了并联和串联,即 OSCI 和 OSCO。

我看到外部 OSCI 和 OSCO 引脚并联了一个内部 25pF 电容。数据手册中的表 30 表明 CL 是并联计算的,但有一个注释显示,CL 是串联电容的计算方法。


我找不到能让设备正常工作的外接电容。没有收到 I2C 响应。我尝试了 25pF、22.5pF、20pF、25pF、10pF、8.2pF、6pF。所有 0603 C0G/NP0 帽。

我通过完全不放置电容器,成功地让它在另一块板上工作了。经过计算,这根本说不通。


我想请您举例说明一下如何计算这些输入值(12.5pF 50k ESR 晶体),因为我无论通过计算还是暴力破解都无法使其正常工作。

Re: Help finding capacitor for PCF8563TS/5,118是的,那是内置电容的数值,我在自己的帖子中也提到过。我已阅读过该文件。
如果你能把你想表达的意思写下来,那会更有帮助。感谢您抽出时间。
Re: Help finding capacitor for PCF8563TS/5,118

db16122_0-1784461035005.png

UM10301 PCF85x3、PCF85x63、PCA8565、PCF2123 和 PCA21125 用户手册

Re: Help finding capacitor for PCF8563TS/5,118

亲爱的戴维:

db16122 正确地指出了UM10301 中的表 3。如果您的目标负载电容为 12.5pF,则需要在 OSCI 引脚上连接一个 25pF 的中间值的微调电容。

JozefKozon_0-1784524368704.png

JozefKozon_1-1784524409356.png

这个 25pF 值可以通过表 30 下方的公式计算得出。在PCF8563 数据手册中。

JozefKozon_2-1784524493868.png

其中 CL 为目标负载电容,在本例中为 12.5pF。

Cosco 是已知的内部电容,25pF。

JozefKozon_3-1784524560452.png

根据公式,可以推导出 Ctrim 值:

CL=Ctrim*Cosco/(Ctrim+Cosco)

CL*Ctrim+CL*Cosco=Ctrim*Cosco

CL*Cosco=Ctrim*Cosco-CL*Ctrim

CL*Cosco=Ctrim*(Cosco-CL)

CL*Cosco/(Cosco-CL)=Ctrim

边际贡献 = CL * Cosco / (Cosco - CL) = 12.5 * 25 / (25 - 12.5) = 312.5 / 12.5

Ctrim=25pF


由于内部 Cosco 电容还有余量,因此需要可变微调电容。Cosco 值可能在 15pF 到 35pF 之间波动。

JozefKozon_4-1784525019076.png

最诚挚的问候,

约瑟夫


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-21-2026 02:36 AM
更新者: