2396560_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2396560_ja-JP

2396560_ja-JP

PCF8563TS/5,118用のコンデンサを探すお手伝いをします

私はPCF8563TS/5118 ICを使用しており、OSCIピンの外部コンデンサを正しく接続しようとしています。

私は50k ESR、12.5pF、32.568KHzの結晶、可能な限り短いトレース、データシートのアプリケーション図と同じ回路図を使っています。

デバイスを理解するために、データシートとUM10301の両方を参照して計算を試みました。外部コンデンサの値を明確に計算する方法を見つけるのが難しかったです。なぜなら、データシートには同じトピックの別々のページ、OSCIとOSCOで並列と直列が記載されているからです。

外部のOSCIピンとOSCOピンに並列に25pFの内部コンデンサが接続されているのがわかります。データシートの表30では、CLは並列接続の場合に計算されると記載されていますが、代わりに直列接続の場合の計算方法を示す注記があります。


デバイスを動かす外部コンデンサが見つかりません。I2Cからの応答がありません。25pF、22.5pF、20pF、25pF、10pF、8.2pF、6pFを試しました。0603 C0G/NP0 キャップすべて。

別の基板では、コンデンサを全く取り付けないことで動作させることができました。計算してみると、それは全く意味をなさない。


これらの入力値(12.5pF、50k ESR水晶発振器)の計算方法の例を教えていただけないでしょうか。計算しても、値を総当たりで試しても、うまく動作させることができませんでした。

Re: Help finding capacitor for PCF8563TS/5,118はい、それは内蔵コンデンサの値で、私自身の投稿でも触れました。私はそのファイルを読みました。
あなたが伝えたいことを実際に書いてくれた方が、はるかに役に立つでしょう。時間を割いていただきありがとうございました。
Re: Help finding capacitor for PCF8563TS/5,118

db16122_0-1784461035005.png

UM10301 PCF85x3、PCF85x63、PCA8565、PCF2123、PCA21125のユーザーマニュアル

Re: Help finding capacitor for PCF8563TS/5,118

親愛なるデイビッド、

db16122さんが正しく表3を案内してくれました。UM10301で。目標負荷静電容量が12.5pFなら、OSCIピンに25pF中間値のトリムコンデンサを接続する必要があります。

JozefKozon_0-1784524368704.png

JozefKozon_1-1784524409356.png

この25pF値は表30の下記式から計算できます。PCF8563のデータシートに記載されています。

JozefKozon_2-1784524493868.png

ここでCLは目標負荷静電容量、あなたの場合は12.5pFです。

コスコは既知の内部静電容量、25pFです。

JozefKozon_3-1784524560452.png

この式から、Ctrimは次のように導くことができます:

CL = Ctrim * Cosco / (Ctrim + Cosco)

CL*Ctrim+CL*Cosco=Ctrim*Cosco

CL*Cosco=Ctrim*Cosco-CL*Ctrim

CL*Cosco=Ctrim*(Cosco-CL)

CL*Cosco/(Cosco-CL)=Ctrim

Ctrim = CL * Cosco / (Cosco - CL) = 12.5 * 25 / (25 - 12.5) = 312.5 / 12.5

Ctrim=25pF


可変トリムコンデンサが必要なのは、内部のCoscoコンデンサに余裕があるためです。Coscoは15pFから35pFの範囲で変動する場合があります。

JozefKozon_4-1784525019076.png

敬具、

ヨゼフ


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-21-2026 02:35 AM
Updated by: