2396420_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2396420_ja-JP

2396420_ja-JP

FS26リセットの問題

チームの皆さん、こんにちは。

SBCセクションでリセットの問題が発生しています。

初期テストでは、NXPセミコンダクターズのSBCセクションMFS2633HMDB2ADのみ組み立て、リセット出力を確認しました。リセットラインはHIGHで、ICは正常に動作していました。

MCUおよび関連部品を組み立てた後、PMICリセットラインは常にLOWとなり、関連するすべてのリセット信号はLOWに引き出されます。

JTAGデバッガを接続すると、リセットラインがHIGHになり、システムは正常にデバッグモードに入ります。

その他の観察事項:

  • 0Ω抵抗を使ってMCUリセットラインを取り外しました。

  • MCUリセットラインが高値です。

  • PMICリセットラインはLOWのままです。

  • FS26はデバッグモードで正常に動作しています。

  • JTAG接続がない場合、PMICのリセット出力はLOWのままです。

この問題はMCU統合後にのみ発生するようです。SBCセクションは独立してテストすると正常に動作しますが、MCU接続後はPMICリセットシーケンスが解除されません。

ありがとうございます。

Re: FS26 Reset issue

ハイ

WD refreshと電源レールUV/OVに何らかのエラーが発生していないか確認してください。

Re: FS26 Reset issue

デバッグモードでは、RSTB がまだローにプルダウンしているため、これは WD とは関係ありません。

再度テストするために、INITフェーズでFCCU機能を無効にしてみてください。

Re: FS26 Reset issue

こんにちは、Guoweisun さん

FS26はデバッグモードで動作しており、すべての電源出力(LDOおよびVCORE)は正常に動作し、想定される範囲内にあります。しかし、RESETラインはまだHIGHになりません。

私たちのアプリケーションには外部ウォッチドッグが含まれているため、回路から外して再度テストしました。外部ウォッチドッグを取り外した後も、RESETラインはLOWのままです。

RESETラインの解除を妨げる他の条件や、追加で行うべき点について教えていただけますか?

よろしくお願いします。

Re: FS26 Reset issue

guoweisun_0-1784527719465.pngguoweisun_0-1784527719465.png

INITフェーズの設定は、上記のように丸で囲んだ部分です。


Re: FS26 Reset issue

FCCU1およびFCCU2のピンは推奨されるプルアップおよびプルダウン抵抗で接続されています。これらの接続はそのままにしておくべきでしょうか?それともデバッグのためにFCCUのピンもMCUから分離することをおすすめしますか?

Re: FS26 Reset issue

FCC 1番ピンと2番ピンはローレベルですが、リセットラインはハイレベルに解放されません。

Re: FS26 Reset issue

前回の返信でお伝えしたように、SBCのINITフェーズでこのFCCU機能を無効にして再度テストしてください。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-22-2026 02:33 AM
Updated by: