LED用IO拡張機能現在、カスタム測定機器用のスイッチマトリックスボードで設計しています。
信号のルーティングには、光リレー、具体的にはG3VM-61DR1を使用する予定です。
だから>250をコントロールしなきゃいけないんだ!LED(1.5~1.8V、6~8mA)何らかの方法で。
- 同時にオンにできるのは25個未満のみです
- 供給電圧は3.3V以下、温度は40℃前後である必要があります。
- オンオフするだけでよく、調光やPWM制御は不要です。
- LEDドライバはノイズが出るかもしれないので使いたくありません
- どのスイッチが同時にオンになるか分からないため、従来のマトリックス配置は使えません
ですので、唯一の選択肢は各リレー/LEDごとに独立した出力を持つことです。例えば、IOエクスパンダーはその用途で有望に見えます。 PCAL6524。
チャネル数が多いため、チャネルごとのコンポーネント数をできるだけ減らしたいので、いくつか質問があります。
- Agile IOデバイスの7.5mA電流設定を頼りにして、LED直列抵抗を省いてもいいのでしょうか?
- これが問題ない場合、考えられる副作用は何ですか?
- デバイスは入力として構成されて開始されるため、LED の制御に使用される場合、高電流が発生する場合があります (例:PCA9535Aデータシート14/15ページ)。各チャネルにプルアップを付けるという古典的な解決策は、多くのチャネルにはあまり良くありません。これはAgile IOデバイスにも影響しますか?
- LEDには3.3V、エキスパンダーには1.65Vを供給することで、この問題を回避できますか?
よろしくお願いします
オットー
Re: IO Expansion for LEDsPCAL6524は、多数の光リレーやLEDを駆動するのに最適です。ただし、Agile I/Oの駆動能力は、必要な直列電流制限抵抗器を置き換えることを意図したものではありません。I/Oがまだ入力状態にある状態で電源を入れる際の意図しない電流のリスクを軽減するため、3.3V LED電源にVDD(P)を低く設定したり、グローバルLED電源スイッチの実装などが検討されることがあります。それでも、各LEDチャネルごとに個別の電流制限抵抗は常に保持すべきです。