2395799_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2395799_zh-CN

2395799_zh-CN

关于 MRF300AN 27MHz 参考设计中 C16 电容额定值的问题

您好,NXP支持团队,

我目前正在审查 MRF300AN 27MHz 参考设计,对输出端的电容 C16 有一个疑问。

根据我手头的物料清单(例如,来自 Farnell 的数据手册),C16 被指定为 39,000 pF (39 nF) / 50V 的贴片电容(ATC 零件号 200B393KT50XT) 。鉴于 MRF300AN 的工作漏极电压为 50V,且输出级需处理高射频功率(高达 300W 以上),我担心在此位置使用 50V 额定值的电容可能不足以保证长期可靠运行。

我的问题是:

  1. 物料清单中 C16 的额定电压为 50V 是否正确,还是可能是笔误?

  2. 在这个电路中,C16 的具体作用是什么?它是输出匹配网络的一部分、直流阻隔电容,还是旁路/去耦电容?

  3. 如果它确实是射频输出路径中的直流阻隔或匹配电容,那么使用更高电压额定值(例如 100V 或更高)的电容来处理电压瞬变和驻波岂不是更合适?

非常感谢您能就此事作出澄清。感谢您的时间和支持。

顺祝商祺!

Re: Question about C16 capacitor rating in MRF300AN 27MHz reference design

风雨绮你好

再会!

300W 并不能直接决定电容上的电压应力。

电容的额定电压必须与该电容两端的实际射频电压进行比较,而不是与放大器的输出功率进行比较。

C16 不一定能看到完整的射频输出电压。

根据参考设计物料清单,C16 属于电源去耦/射频旁路网络,而不是直接跨接在 50 Ω 输出连接器上。

希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。

祝你今天过得愉快,一切顺利。

Re: Question about C16 capacitor rating in MRF300AN 27MHz reference design亲爱的 RafaR,

感谢您详尽且有帮助的回复。我非常感谢您抽出时间解释电容的电压应力问题。

我想承认您说得完全正确——C16 两端的电压没有射频输出电压那么高,因为电压应力取决于元器件两端的实际射频电压,而不是放大器的输出功率。我完全同意这一点。

不过,关于 C16,我想澄清一点。仔细检查我手头的 PCB 布局后,假设所有走线都布线在顶层,那么 C16 看起来确实是位于 RF 输出之前的直流阻隔电容器。我知道这可能与您文档中的物料清单名称有所不同,但根据我目前可以访问的布局文件,这是我观察到的情况。

目前我下载的资料仅包括 PCB 布局文件和一份简要概述文档——我无法访问完整的原理图、包含元器件功能的详细物料清单或完整的参考设计用户指南。

能否提供该参考设计的更详细文档,例如:

完整示意图

包含元器件功能描述的完整物料清单

参考设计用户手册或应用说明

如果您能提供任何其他资料,我将不胜感激。如果分享这些文件有任何限制,也请告知我,以便我可以通过正规渠道申请获取。

再次感谢您的指导,期待您的回复。

此致,
风雨绮
Re: Question about C16 capacitor rating in MRF300AN 27MHz reference design

风雨绮你好

再会!

遗憾的是,NXP提供的该设计文档包中不包含原理图。由于大多数射频设计对电路板布局都很敏感,因此这是我们的常规做法。因此,布局视图加上物料清单比单纯的原理图能提供更具可重复性的结果。如果需要,您可以自己使用布局图和物料清单绘制原理图。

遗憾的是,我们没有 27MHz 频段的 MRF300 参考设计。

我们推荐的文档位于我们官方网站的“设计资源”部分:

RafaR_0-1784737806340.pngRafaR_0-1784737806340.png


但是,这种设计已经实施了好几年,所以我可以向您保证,我们提供的文档中列出的物料清单是正确的。

希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。

由此给您带来的不便,我们深表歉意。

祝你今天过得愉快,一切顺利。

Re: Question about C16 capacitor rating in MRF300AN 27MHz reference design亲爱的 RafaR,
非常感谢您之前的回复以及分享的设计资源。我已经按照您的建议审查了布局和物料清单,现在正准备制作自己的原型。在继续之前,我想就元器件选择和可能的修改提出几个具体问题:

电容器替换——物料清单中列出的一些 ATC 电容器在我所在的地区很难找到。我正在考虑使用 Vishay RF 电容,其关键规格类似,例如 39 pF、C0G/NP0 介质和相同的额定电压。根据您的经验,如果其他参数(如 ESR、Q 值和自谐振频率)相当,那么这种替换是否安全?还有其他我应该特别注意的隐藏特征吗?

C10 的值变化 – 在我的 ADS 模拟中,我发现用 200 pF 电容替换 C10 可以明显提高效率。您会建议在实际电路板上进行此项更改吗?如果是这样,在这样做之前我应该评估一下是否存在任何稳定性或散热方面的问题吗?

调试方法——由于没有提供原理图,我计划使用布局图和物料清单作为主要参考。我假设我对电路理解上的细微偏差可以通过对原型进行实际调整和测量来解决。您认为这种做法是否合理?或者您预见到是否存在任何重大风险?

我非常感谢您抽出时间给予指导。如果以上任何问题需要进一步澄清,请随时告诉我。

祝您今天过得愉快,并致以最诚挚的问候!

风雨绮
Re: Question about C16 capacitor rating in MRF300AN 27MHz reference design

风雨绮你好

再会!

电容替换

遗憾的是,NXP 没有推荐的替代品,而且我也没有机会尝试 BOOM 中列出的元器件以外的元器件,因此我们无法保证它们的功能。

但是,根据我的研究,只有当您之前提到的参数相同时,这些替换方案才可行。如果可能的话,我还会考虑封装几何形状和散热情况。

C10 值变化

如果你已经运行过模拟并且看到了改进,那就继续吧。

调试方法

当然,我认为这是一个很好的方法;通常情况下,小错误可以通过对布局进行一些小的修改来修复,所以我认为这样做没有任何风险。

希望这些信息对您有所帮助,如果您还需要其他帮助,请告诉我。

祝你今天过得愉快,一切顺利。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
4 周之前
更新人: