关于 MIMX9121CVVXCAA 的 RTC_XTALI 信号处理您好,我正在考虑使用 i.MX91 SoC MIMX9121CVVXCAA。
问题:
RTC 的时钟使用 SoC 内部振荡器电路的时钟,无需外部振荡器。
我计划将 RTC_XTALI 和 RTC_XTALO 引脚断开。我是否应该将板上的 RTC_XTALI 引脚拉低?期待您的回复。
Re: MIMX9121CVVXCAAのRTC_XTALI信号処理について推荐
- 如果需要 RTC 功能,请按照UG10147中的建议,使用外部 32.768 kHz 晶体(带适当的负载电容),或者为RTC_XTALI提供频率低于 50 kHz 且幅度不超过NVCC_BBSM_1P8 的外部时钟。
- 如果 RTC 未使用,只需将RTC_XTALI和RTC_XTALO断开连接 (NC) 即可。不要添加下拉电阻。此外,确保这些走线到电源和地线的绝缘电阻大于100 MΩ ,以避免因焊剂残留、湿气或与相邻走线耦合而引起的泄漏。
i.MX 91 没有独立运行的内部 32.768 kHz 振荡器。因此,如果不需要 RTC 功能,则RTC_XTALI和RTC_XTALO应保持NC 状态,并且不应添加下拉电阻。这是因为数据手册规定,这些引脚到电源或地的漏电路径应大于100 MΩ 。
推奨事项
- RTC机能が必要な场合は、 UG10147の推奨に従い、32.768kHz水晶発振子(负担负担を含む)を接続するか、 RTC_XTALIに周波数50 kHz未満、振幅がNVCC_BBSM_1P8を超えない外部クロックを入力してください。
- RTC机能を使用しない场合は、 RTC_XTALIとRTC_XTALOの両方をNC (未接続)のままとしてください。プルダウン抵抗は追加しないでください。また、furakkusu残渣、湿気、または邻接配线によるリーク电流を防ぐため、これらの配线と电源/GND间の绝縁抗が100 MΩ以上となるようにしてください。
i.MX 91 には、単独で动作する内蔵32.768 kHz発振器はありません。したがって、RTC机能を使用しない场合は、 RTC_XTALIおよびRTC_XTALOをNC (未接続)のままとし、プルダウン抵抗を追加しないでください。データshitoでは、これらのピンから电源またはGNDへのリーク経路は100 MΩ以上であることが要求されています。