2395738_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2395738_ja-JP

2395738_ja-JP

MIMX9121CVVXCAAのRTC_XTALI信号処理について

こんにちは、i.MX91 SOC MIMX9121CVVXCAA使用を検討しています。

質問内容:

RTC用のクロックはSOC内部の発振回路のクロックを使用することで、外部発振子を未実装にして

RTC_XTALIとRTC_XTALOピンは何も接続しないように考えています。RTC_XTALIのピンは基板側でプルダウンしたほうがいいのでしょうか。回答をお待ちしております。

Re: MIMX9121CVVXCAAのRTC_XTALI信号処理について

推奨事項

  • RTC機能が必要な場合は、 UG10147の推奨事項に従って、外部32.768kHz水晶発振器(適切な負荷コンデンサ付き)を使用するか、または、周波数が50kHz未満で振幅がNVCC_BBSM_1P8を超えない外部クロックをRTC_XTALIに供給してください。
  • RTCが使われていない場合は、単にそのまま RTC_XTALI と接続されていない(NC) RTC_XTALO してください。プルダウン抵抗器は追加しないでください。さらに、フラックス残留物、湿気、または隣接する配線との結合による漏洩を防ぐため、これらの配線から電源および接地までの絶縁抵抗が100 MΩ以上であることを確認してください。

i.MX 91には、独立して動作する内部32.768kHz発振器は搭載されていません。したがって、RTC機能が不要であれば、 RTC_XTALIRTC_XTALONCのままにし、プルダウン抵抗を追加すべきではありません。これは、データシートに、これらのピンから電源またはグランドへのリーク経路が100 MΩ以上である必要があると規定されているためです。

推奨事項

  • RTC機能が必要な場合は、 UG10147の推奨、32.768 kHzの水晶発振子(負荷容量を含む)を接続するか、 RTC_XTALIに周波数50 kHz未満、振幅がNVCC_BBSM_1P8を超えない外部クロックを入力してください。
  • RTC機能を使用しない場合は、RTC_XTALIRTC_XTALO の両方を NC(未接続) のままとしてください。プルダウン抵抗は追加しないでください。また、 フラックス残渣、湿気、または隣接配線によるリーク電流を防ぐため、これらの配線と電源/GND間の絶縁抵抗が 100 MΩ以上 となるようにしてください。

i.MX 91 には、単独で動作する内蔵32.768 kHz発振器はありません。したがって、 RTC機能を使用しない場合は、RTC_XTALI および RTC_XTALONC(未接続) のままとし、プルダウン抵抗を追加しないでください。データシートでは、これらのピンから電源またはGNDへのリーク経路は 100 MΩ以上 であることが要求されています。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-17-2026 03:28 AM
Updated by: