2395738_en-US

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2395738_en-US

2395738_en-US

Regarding the RTC_XTALI signal processing of MIMX9121CVVXCAA

Hello, I am considering using the i.MX91 SOC MIMX9121CVVXCAA.

Question:

The clock for the RTC uses the clock from the oscillator circuit inside the SOC, eliminating the need for an external oscillator.

I'm planning to leave the RTC_XTALI and RTC_XTALO pins unconnected. Should I pull down the RTC_XTALI pin on the board? I look forward to your reply.

Re: MIMX9121CVVXCAAのRTC_XTALI信号処理について

Recommendation

  • If RTC functionality is required, follow the recommendation in UG10147 and use an external 32.768 kHz crystal (with the appropriate load capacitors), or alternatively provide an external clock to RTC_XTALI with a frequency below 50 kHz and an amplitude not exceeding NVCC_BBSM_1P8.
  • If the RTC is not used, simply leave RTC_XTALI and RTC_XTALO unconnected (NC). Do not add a pull-down resistor. In addition, ensure that the insulation resistance from these traces to power and ground remains greater than 100 MΩ to avoid leakage caused by flux residue, moisture, or coupling to adjacent traces.

The i.MX 91 does not have an independently operating internal 32.768 kHz oscillator. Therefore, if RTC functionality is not required, RTC_XTALI and RTC_XTALO should be left NC, and a pull-down resistor should not be added. This is because the datasheet specifies that the leakage path from these pins to power or ground should be greater than 100 MΩ.

推奨事項

  • RTC機能が必要な場合は、UG10147 の推奨に従い、32.768 kHz水晶発振子(負荷容量を含む)を接続するか、RTC_XTALI に周波数50 kHz未満、振幅が NVCC_BBSM_1P8 を超えない外部クロックを入力してください。
  • RTC機能を使用しない場合は、RTC_XTALIRTC_XTALO の両方を NC(未接続) のままとしてください。プルダウン抵抗は追加しないでください。 また、フラックス残渣、湿気、または隣接配線によるリーク電流を防ぐため、これらの配線と電源/GND間の絶縁抵抗が 100 MΩ以上 となるようにしてください。

i.MX 91 には、単独で動作する内蔵32.768 kHz発振器はありません。 したがって、RTC機能を使用しない場合は、RTC_XTALI および RTC_XTALONC(未接続) のままとし、プルダウン抵抗を追加しないでください。データシートでは、これらのピンから電源またはGNDへのリーク経路は 100 MΩ以上 であることが要求されています。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-17-2026 03:31 AM
更新者: