2395730_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2395730_ja-JP

2395730_ja-JP

i.MX8QMマルチディスプレイセットアップでのAAOS 15ユーザースイッチクラッシュ

こんにちは、チームの皆さん、

私たちは Android オートモーティブ OS 15(AAOS 15) i.MX8QuadMax ボード 上で マルチ ディスプレイ 構成( メイン ディスプレイ + 乗客 ディスプレイ)で動かしています。

ユーザー 切り替え 時に デフォルトの Car Launcher 問題 が発生しています:

  • システムは 正常に 起動し 、 ランチャー は メインディスプレイ と 助手席側 ディスプレイの 両方 に 表示され ます 。
  • 現在の ユーザー から 新規ユーザー ゲスト ユーザーに 切り替え ると 、 メイン ディスプレイ 乗客 用ディスプレイ の両方 クラッシュ し、 使用不能 になります 。
  • The issue is consistently reproducible after ユーザー switching.

私たちは 以下のこと を 知り たい のです 。

  1. i.MX8QM マルチ ディスプレイ システム での AAOS 15 での ユーザー スイッチ ングに関する 既知 の問題 はありますか?
  2. Are there any additional configurations required for passenger display handling during user スイッチ?
  3. この 問題 を さらに 分析する ために、 どのような ログ や デバッグ 情報 を 収集 す べきでしょうか ?

何かご提案アドバイスがあれば、ぜひお聞かせください

ありがとうございます。

Re: AAOS 15 User Switch Crash on i.MX8QM Multi-Display Setup

こんにちは、 @AldoG さん

ご説明ありがとうございます。
 
弊社で は、 NXP BSPを搭載したNXP i.MX8QM MEK ボード 使用 し ていますこの 問題 Android オートモーティブに関連しているため、 AAOS関連 の適切な サポート チャネル フォーラム

教え ていただければ 幸いです 質問はありますか? ありがとうございます。
Re: AAOS 15 User Switch Crash on i.MX8QM Multi-Display Setup

こんにちは、

NXP MEKボードを使用していますか?
もしそうなら、NXP BSPを使っていますか?

なお、当サイトはAndroid オートモーティブをサポートしていませんが、BSPリリースで問題が発生した場合は支援が可能です。

よろしくお願いいたします。
アルド。

Re: AAOS 15 User Switch Crash on i.MX8QM Multi-Display Setup

こんにちは、 @AldoG さん

回答 ありがとうござい ます 。完全 な ログキャット、 再現 手順、 および マルチディスプレイを実現するために行った変更点 を添付し まし た 。

再現手順:

  1. センター ディスプレイ 助手席 ディスプレイ を有効にした 状態で、 i.MX8QM 上で AAOS 15 を起動します 。
  2. Open ユーザー Settings on the passenger display.
  3. 乗客ディスプレイで 新しいユーザー/ゲストユーザーにスイッチすることもできます。
  4. ユーザー 切り替え 時、 com.android.car.carlauncher 以下の動作で クラッシュします:
     
    android.view.WindowManager$InvalidDisplayException:
    ウィンドウを追加できない場合――指定された表示が見つからない
  5. ログを見る限り、CarLauncher はユーザー切り替え 後に 使 えな くなった ディスプレイや 無効 表示 マッピングで再開しようとしているようです 。
  6. CAN you please advise:

    • これは i.MX8QM AAOS 15 マルチ ユーザー/マルチディスプレイ シナリオ 既知 の問題 な のでしょうか?
    • ユーザー 切り替え 時に ディスプレイ 割り当て のは どの コンポーネント(OccupantZone、 CarUserService、 TaskDisplayArea、 または WindowManager)ですか?
    • 二次 ディスプレイ での ランチャー 起動 に関する MUMD(マルチユーザー マルチディスプレイ) サポート に関する 既知 の 要件 パッチ はありますか?
    • Is there any recommended debug information we should collect to identify why the display becomes invalid after the user スイッチ?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: