PN7221は PN7160/PN7220 - Android 16移植ガイドAN14880文書に従って移植しました。テスト中、ISO 14443-3B(NfcB)カードは検出できません。さらに、そのようなカードをタップすると、NFC機能が誤作動を起こし、どのカードも認識しなくなります。正常な動作に戻すには、NFC機能を一度オフにしてから再度オンにする必要があります。分析に必要な関連ログを以下に添付いたします。
❯ 07-16 09:24:28.515 530 6384 D NxpTml : PN72xx - I2C読み込み成功.....
07-16 09:24:28.515 530 6384 D NxpNciR : len = 26 > 61051701010001FF010C0B00000000D103860500808001000000
07-16 09:24:28.515 530 6384 D NxpTml : PN72xx - 既読メッセージを投稿中.....
07-16 09:24:28.516 530 6387 D NxpHal : read 成功状態 = 0x0
07-16 09:24:28.516 530 6387 D NxpHal : NxpNci: RF インターフェース = フレームRF
07-16 09:24:28.516 530 6387 D NxpHal : NxpNci: プロトコル = 不明
07-16 09:24:28.516 530 6387 D NxpHal : NxpNci: Mode = B パッシブ投票
07-16 09:24:28.516 530 6387 D NxpHal : NCI NTF: RF_DEACTIVATED len=26 タイプ=1
07-16 09:24:28.517 530 6384 D NxpTml : PN72xx - 読書リクエスト.....
07-16 09:24:28.517 530 6384 D NxpTml : PN72xx - I2Cリードの呼び出し.....
07-16 09:24:28.517 1599 6381 D libnfc_nci: rw_t4t_send_to_lower: conn_id 下層へ送信 =0
07-16 09:24:28.517 530 542 I android.hardware.nfc2-service.nxp:書く
07-16 09:24:28.517 530 6385 D NxpTml : PN72xx - 書き込みリクエスト.....
07-16 09:24:28.517 530 6385 D NxpTml : PN72xx - I2C Writeの呼び出し.....
07-16 09:24:28.519 530 6385 D NxpNciX : len = 12 > 00000091D000000000000080100
07-16 09:24:28.519 530 6385 D NxpTml : PN72xx - I2C 書き込み成功.....
07-16 09:24:28.519 530 6385 D NxpTml : PN72xx - 新しい書き込みメッセージの投稿中.....
07-16 09:24:28.519 530 6385 D NxpTml : PN72xx - Tml Writer Thread実行中................
07-16 09:24:28.519 530 6387 D NxpHal : write true status = 0x0
07-16 09:24:28.520 530 6384 D NxpTml : PN72xx - I2C読み取り成功.....
07-16 09:24:28.520 530 6384 D NxpNciR : len = 6 > 600603010001
07-16 09:24:28.520 530 6384 D NxpTml : PN72xx - 既読メッセージを投稿中.....
07-16 09:24:28.521 530 6387 D NxpHal : read, 成功した状態 = 0x0
07-16 09:24:28.521 530 6387 D NxpHal : NCI NTF: CORE_GENERIC_ERROR len=6
07-16 09:24:28.521 530 6384 D NxpTml : PN72xx - 読書リクエスト中.....
07-16 09:24:28.521 530 6384 D NxpTml : PN72xx - I2Cリードの呼び出し.....
07-16 09:24:28.523 530 6384 D NxpTml : PN72xx - I2C読み取り成功.....
07-16 09:24:28.523 530 6384 D NxpNciR : len = 5 > 0000020000
07-16 09:24:28.523 530 6384 D NxpTml : PN72xx - 既読メッセージの投稿.....
07-16 09:24:28.523 530 6387 D NxpHal : read 成功状態 = 0x0
07-16 09:24:28.524 1599 6381 I libnfc_nci: rw_t3Bt_sm_get_id (): sub_state:WAIT_ENDEF_FILE_CTRL_TLV (17)
07-16 09:24:28.524 1599 6381 D libnfc_nci: rw_t4t_send_to_lower: conn_id 下層へ送信 =0
07-16 09:24:28.524 530 542 I android.hardware.nfc2-service.nxp:書く
07-16 09:24:28.524 530 6385 D NxpTml : PN72xx - 書き込みリクエスト.....
07-16 09:24:28.524 530 6385 D NxpTml : PN72xx - I2C Write.....
07-16 09:24:28.524 530 6384 D NxpTml : PN72xx - 読書リクエスト中.....
07-16 09:24:28.524 530 6384 D NxpTml : PN72xx - I2Cリードの呼び出し.....
07-16 09:24:28.525 530 6385 D NxpNciX : len = 8 > 0000050036000008
07-16 09:24:28.525 530 6385 D NxpTml : PN72xx - I2C 書き込み成功.....
07-16 09:24:28.525 530 6385 D NxpTml : PN72xx - 新しい書き込みメッセージの投稿中.....
07-16 09:24:28.525 530 6385 D NxpTml : PN72xx - TMLライターThread実行中................
07-16 09:24:28.525 530 6387 D NxpHal : write failed status = 0x0
07-16 09:24:28.527 530 6384 D NxpTml : PN72xx - I2C読み込み成功.....
07-16 09:24:28.527 530 6384 D NxpNciR : len = 6 > 600603010001
07-16 09:24:28.528 530 6384 D NxpTml : PN72xx - 既読メッセージを投稿中.....
07-16 09:24:28.528 530 6387 D NxpHal : read 成功状態 = 0x0
07-16 09:24:28.528 530 6387 D NxpHal : NCI NTF: CORE_GENERIC_ERROR len=6
07-16 09:24:28.530 530 6384 D NxpTml : PN72xx - 読書リクエスト.....
07-16 09:24:28.530 530 6384 D NxpTml : PN72xx - I2Cリードの呼び出し.....
07-16 09:24:28.531 530 6384 D NxpTml : PN72xx - I2C読み取り成功.....
07-16 09:24:28.532 530 6384 D NxpNciR : len = 14 > 00000B21CBA4729CB971669000000
07-16 09:24:28.532 530 6384 D NxpTml : PN72xx - 既読メッセージを投稿中.....
07-16 09:24:28.532 530 6387 D NxpHal : read 成功状態 = 0x0
07-16 09:24:28.533 1599 6381 I libnfc_nci: rw_t3Bt_sm_get_id (): sub_state:????不明のサブステート(18歳)
07-16 09:24:28.533 1599 6381 I libnfc_nci: nfa_rw_update_pupi_id:
07-16 09:24:28.534 530 6384 D NxpTml : PN72xx - 読書リクエスト.....
07-16 09:24:28.534 530 6384 D NxpTml : PN72xx - I2Cリードの呼び出し.....
バージョン3.2.5にアップグレードしましたが、テスト結果は変わりません。
07-17 01:13:52.157 533 542 D NxpHal : デバイスで見つかったファームウェアバージョン = 0x30205
こんにちは、 @zhangkai さん。
3.2.5にアップデートしてください。fwファイルは以下のサイトから入手できます:nfc-NXPNFCC_FW/InfraFW/pn7220 at master ·NXP/NFC-NXPNFCC_FW
こんにちは、 @zhangkai さん。
ファームウェアのバージョンは何ですか?もし3.2.5のような低いバージョンであれば、最新バージョンにアップデートして再度テストしてください。
それでもご不明な点がある場合は、ログ全体をご提供ください。
こんにちは、 @zhangkai さん。
libnfc-nci.confとlibnfc-nxp.confのファイルを提供してもらえますか?
こんにちは、 @zhangkai さん。
この問題は、A16の変更に関連している可能性があります。具体的には、A15以前のNXP製モバイルMWは、IDカードのサポートにNFA_PROTOCOL_T3BT(80)を使用していましたが、A16ではGoogleを通じて中国のIDカードがサポート対象に直接含まれるようになりました。しかし、PN7xxx MWには依然としてこのコードが残っています。そのため、顧客はPN7xxx MWからT3BTロジックを完全に削除し、Googleのネイティブロジックを直接使用しようとしています。
KaiLi_0-1784790560099.png
設定ファイルがアップロードされました。